详情页
首页>资料大全>企业资讯
传微软已着手开发Windows 9 代号Blue[图]
凤凰科技    发表于   2012-08-14

Windows 9假想图,非真实LOGO

北京时间8月14日消息,据科技网站ZDNet报道,微软目前已经开始开发下一代操作系统Windows 9,并将其代号定为“Blue”(蓝)。

微软着手研发Windows 8的后续操作系统并不令人吃惊,相反如果微软没有这样做才是很奇怪的事情。但是现在包括Win8China在内的多家网站都曝出,微软下一代操作系统命名的代号为“Blue”而非“Windows 9”。

根据知情人的消息,微软将在明年发布一个软件升级,而这次将升级的Windows系统代号是Blue。而这个消息已经被多位知情人士证实。现在无法确定“Blue”是一个用来修复bug的服务包(Service Pack)还是提供新功能的功能包(Feature Package)。

不过此前微软内部就曾经多次使用城市名称作为开发代号,而此次的蓝色也是由此衍生出来的。但是Windows团队在过去一段时间,都是7、8作为开发的代号。

有趣的是,这并不是微软团队次使用“Blue”作为开发代号。在此之前Azure团队以及MSN团队都有使用蓝色作为开发版本的代号的先例。

标签: Blue Windows Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续