详情页
首页>资料大全>企业资讯
ARM将继续支持Synopsys的EDA工具[图]
elecfans    发表于   2012-08-14

在就有关基于Cortex A系列处理器核和Cadence设计系统公司的设计工具的片上系统设计在性能、功耗平衡上的改进(详见“ARM和EDA软件商Cadence统一其对处理器设计的支持”一文)问题对ARM发问之后,处理器IP授权商ARM控股有限公司(英国剑桥)已表示将继续与所有主要的EDA公司合作。

ARM的实体IP部门营销副总裁在给John Heinlein回复邮件的时候说,处理器优化方案IP(POP IP)平台的基本原理跟EDA工具是相互独立的。鉴于此,对Synopsys和Cadence的工具用户而言,ARM公司都存在可用的脚本和相关建议。因此,不管用户用哪种工具,都能达到更优结果并且在没有POP IP的情况下也能以更优越的时间上市。

Cadence版本的POP IP流在可用性和预验证上已经大大改善,但在与Synopsys公司相似的POP IP流的性能上却未能得到相关评论。

实际上,在大多数情况下,SoC设计师会使用几个来自不同EDA供应商的混合流(blended flow)。毕竟,一个公司从上到下只有一个EDA供应商的工具,这种情况是比较少见的。现在POP技术完全支持Cadence和Synopsys工具流和混合流。当然,ARM公司同样也关注工具在专业领域的解决方案,比如说测试、维修指导者以及其他领域的的相关专业供应商。

总而言之,ARM的客户使用一系列EDA工具解决方案,并且ARM实体IP产品的好处之一是:用户在工具上的自由选择权。

标签: EDA Synopsys Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续