详情页
首页>资料大全>企业资讯
三星量产全球速64GB内嵌式存储器
OFweek电子工程网    发表于   2012-08-14
  •   日前,全球顶级半导体厂商三星电子宣布从7月份开始正式量产适用于新一代高端移动设备的,具备全球运行速度的64GB内嵌式存储器产品。

      据悉,三星电子继2012年5月推出的20纳米级64GB Toggle DDR 2.0 NAND闪存之后,推出了采用JEDECeMMC 4.5版本的32GB eMMC产品。并在7月份接连推出了64GB eMMC产品,以此巩固了其业界的产品群。

      据介绍,此款产品在随机书写方面达到了1500 IOPS的速度,因此,该产品适用于将在下半年推出的新一代高端智能手机平板电脑,使得消费者能够享受更优质、更流畅的3D、全高清高配置影像文件。并且其连续读取速度、书写速度分别为140MB/s和50MB/s,具备了更加顺畅的多重任务处理功能。此外,它的厚度仅为1.2mm,适用于超薄的移动设备。

      三星电子存储器事业部产品企划部李在常务表示,“三星电子通过量产64GB eMMC内嵌式存储器产片,为高端移动设备厂商提供能够实现更加高速运行的性能移动设备的存储解决方案。这是非常荣幸的事情。今后,将持续强化研发力度,及时提供适用于新一代高端移动设备的存储器。”预计,今后三星电子在移动设备存储器市场上迅速扩大高端高速NAND闪存市场份额。

  • 标签: 三星 内嵌式存储器 NAND闪存 智能手机 平板电脑 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

    相关阅读

    ·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

    ·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

    ·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

    ·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

    ·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

    ·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

    ·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

    ·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

    ·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

    ·   取样电阻有什么用 2019-04-11

    ·   什么是标准电阻 2019-04-10

    ·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

    ·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

    ·   方块电阻知识解析 2019-04-08

    ·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

    ·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

    ·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

    不同意
    同意并继续