能够实现AR(增强现实)功能、可在周围重叠显示影像的HMD(头戴式显示器)的开发正在加速进行。美国谷歌在2012年6月举行的开发者大会“Google I/O 2012”上公开了支持AR的HMD “Google Glass”,已开始受理评测版的预购,售价为1500美元,目前正致力于实用化。2012年7月,美国苹果也申请了相关专利,引起了极大关注。
采用自主的光学系统
奥林巴斯开发出了头戴式显示器(HMD)试制品“MEG4.0(开发代号)”。采用了在宽度为瞳孔直径一半的光学棒上显示影像的“瞳孔分割透视光学系统”。
日本厂商方面,奥林巴斯于2012年7月发布了HMD试制品“MEG4. 0(开发代号)”。这是一款戴在眼镜上使用的产品,重量不到30g,具有蓝牙无线通信功能,可从智能手机传输影像和信息。另外还内置有方位传感器、加速度传感器和GPS,不仅可以引进基于这些传感器的新用户界面,还能够与GPS组合实现新用途。
奥林巴斯的开发品的影像显示采用了自主光学系统“瞳孔分割透视光学系统”。该系统利用配备在 “光学棒”上的液晶面板来显示影像,光学棒的宽度约为瞳孔直径的一半。其特点是,由于被光学棒遮挡的视野面积小,因此能够确保外界视野。奥林巴斯在2008年已开发出了采用该光学系统的HMD,此次实现了小型化和轻量化。
该产品可在离用户1m远处显示7.9英寸的影像。亮度为10~2000cd/m2,可以调节。连续驱动时间约为两个小时,以显示3分钟休息15秒的方式间歇工作时,可连续驱动8小时。光学棒上配备的液晶面板外形尺寸为0.19英寸(3.9mm×2.9mm),像素为320×240(QVGA)。另外,奥林巴斯尚未确定该产品的实用化时间。