详情页
首页>资料大全>企业资讯
入选Windows+8平板电脑,NFC时代来临?
电子工程专辑    发表于   2011-09-16
恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V.近日宣布,其PN544近距离无线通信(NFC)控制器将支持Windows 8操作系统。恩智浦与微软公司密切合作开发了面向Windows 8操作系统的NFC驱动程序和完整协议栈,从而实现了支持多种多样的只需靠近或者“轻触”即可实现的应用。恩智浦还表示,其为近日在加州阿纳海姆举行的微软BUILD大会上发布的Window 8平板电脑提供了NFC解决方案。

NFC技术可以为日常生活带来极大的便利,只需通过简单的触碰动作即可在平板电脑、笔记本电脑、个人电脑、智能手机以及其他智能计算设备之间轻松实现互动,还可与商标、标签以及海报等无源器件进行互动。Windows 8“轻触配对/轻触共享”的应用案例包括设备/配件配对 (例如,轻触蓝牙耳机或音箱进行配对) 以及设备间数据的轻松共享。此外,NFC还可以在设备间实现应用控制权的转换,例如将视频通话从平板电脑转移到另一台带NFC功能的设备上。NFC拥有将现实世界与虚拟云端相连的独特能力,从而令平板电脑可以和智能海报或其他配有NFC标签的设备实现互动。

开发商以及计算设备制造商可以利用支持Windows 8操作系统的NFC解决方案,提供多种消费级和企业级应用案例,例如:通过NFC标签和海报提供各种促销、优惠券以及折扣代码;为在线社交网络提供实体接触点,以增强“签到”体验;进行市场调查和品牌评估;通过添加NFC权标以解锁或增强游戏体验;此外,还能够以文档、音频或视频的格式实现内容互通。

微软公司Windows产品管理高级总监Aidan Marcuss表示,“我们之所以选择恩智浦的NFC解决方案,是因为恩智浦在近距离无线通信领域的领导地位。恩智浦对于NFC技术有着深入的了解,我们正与其密切合作,通过优质软件、硬件和支持服务将这项技术带给合作伙伴、开发商以及广大消费者。”

恩智浦半导体副总裁兼智能识别事业部总经理Ruediger Stroh说道:“支持Windows 8操作系统是在推广NFC这项革 命性创新技术的过程中迈出的重要一步,同时也表明NFC时代已经来临。NFC可以为消费者带来前所未有的使用体验,我们非常高兴能够与微软一道来合作开发支持Windows 8操作系统的NFC技术。”

 

标签: Windows 8 平板电脑 NFC NXP Digikey代购 小批量芯片代购 小批量芯片 ICK