详情页
首页>资料大全>企业资讯
AMS推出全新带校准及补偿的磁位置传感器
EEWORLD    发表于   2014-07-03

    传感器和模拟芯片供应商AMS,日前宣布了推出全新磁位置传感器。旨在为高速旋转的转子提供更精准的角度测量,适用于电机控制和角度测量相关应用。

    该产品利用了特有的DAEC系统——动态角度误差补偿(Dynamic angle error compensation),帮助系统消除策略误差,诸如动态转角误差,系统传输延迟,和其他需要补偿的错误。

    精度的提高有助于系统性能的提升,比如扭矩、功率效率及操作平顺度方面等。

    DAEC涉及到一个算法,可以进行初始误差补偿,或自动调节旋转速度。

    动态转角误差几乎为零(±0.17°角误差)。

   

性能指标

    具体而言,该传感器精确为±0.08°@7000转,±0.14°@12000转和±0.17°@14500转。分辨率达14位(0.022°),支持SPI输出。10进制下每转支持2000步,二进制ABI模式下每转支持2048步。

    该产品包括工业用和车用两种产品,车规产品已通过AEC-Q100认证,该产品可取代传统的光学编码器。

    产品提供了PWM输出和UVW输出,同时也提供了和光学编码器一样的ABI输出,这就意味着客户的MCU或DSP控制部分无需任何变动。

    随着电气动力的越来越普遍,预计电机市场2017年较2012年增长40%以上。PMSM(永磁同步电机)则需要传感技术大革新,以便更精确的控制。

    AMS汽车事业部精力Bernd Gessner表示:“我们的产品让磁位置传感器的技术又前进了一部,高速电机设计人员再也不用外部微控制器或DSP实现复杂的补偿方案了。”

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供DigikeyMouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 Digikey Mouser Element14