详情页
首页>资料大全>企业资讯
绿色蔓延 深度解读2014国际发动机大奖
汽车之家    发表于   2014-07-03

千万别认为你那辆看起来普普通通的家用车就注定平淡无奇,在发动机舱盖下面也许就埋藏着一台世界顶尖的机器。在这里,价钱并不是决定一切的因素,廉价车也可能有一颗强大的“内心”。在不久前公布的2014年度国际发动机大奖评选结果中,我们看到了很多熟悉的面孔,它们在2013年度的评选中就曾出现过,有些家伙甚至是连续多年榜上有名的获奖“钉子户”。纵观全部的获奖发动机,我们也可以隐约地感觉到,一种正在迅速且持续发力的“绿色势力”,正在全球市场中不断地蔓延着。想知道究竟是怎么一回事?下面的解读会告诉你答案。

2014国际年度发动机获奖名单
组别/奖项搭载车型
1.0L以下组福特1.0T EcoBoost三缸发动机
1.0-1.4L组大众1.4TSI双增压发动机
1.4-1.8L组宝马/PSA 1.6T发动机
1.8-2.0L组奔驰AMG M133 2.0T发动机

2.0-2.5L组 

奥迪2.5T直列五缸发动机
2.5-3.0L组宝马N55 3.0T直列六缸发动机
3.0-4.0L组迈凯伦3.8T V8发动机

4.0L以上组

法拉利4.5L V8发动机
年度新发动机奔驰AMG M133 2.0T发动机
年度绿色发动机特斯拉MODEL S电动机
年度高性能发动机法拉利4.5L V8发动机

年度发动机大奖

福特1.0T EcoBoost三缸发动机

在开始正文之前,首先还是要不厌其烦地重温一下评选的规则,如果你已经迫不及待的话也可以直接跳过。(注:本文中涉及数据均以海外车型数据为准,部分参数可能与国内在售车型存在不同,请您见谅!)  


- 获奖发动机是如何选出来的?

只有在2014年6月以前搭载于量产车并且该车型在一个国家以上进行销售的才有资格进入候选名单接受评审团的审阅。国际发动机大奖的评委团由来自35个国家的87位汽车媒体从业人员组成(3人为中国评委),评分以每个组别为单位,每位评委手里握有25分,依据主观印象和在技术、性能、噪音、平顺性等方面来为发动机进行打分,其中,每人投给每台发动机的分数不能超过15分,各组别中分数排在前六位的发动机会与终奖项评选一并公布。

- 评选的发动机组别是如何划分的?

发动机按照排量的大小分为1.0L及以下、1.0L至1.4L、1.4L至1.8L、1.8L至2.0L、2.0L至2.5L、2.5L至3.0L、3.0L至4.0L以及4.0L以上这8个组别。此外,今年还评选出了年度发动机、“绿色”发动机、新发动机、专业发动机5个奖项。了解了游戏规则后,让我们开始吧:


1.0L以下组

1.0L发动机组别名次及得分
名次发动机搭载车型得分
1福特1.0L EcoBoost
涡轮增压发动机

嘉年华(国内有售)、翼搏(国内有售)、福克斯、

B-MAX、C-MAX、

Grand C-MAX、

Tourneo Connect

505
2

宝马0.647L

双缸油电混合动力总成

宝马i3261
3

大众0.999L三缸发动机

大众Up!、POLO、

西雅特Mii、斯柯达Citigo

239
4菲亚特0.875L
双缸涡轮增压发动机

菲亚特500、500L、Panda、朋多、阿尔法罗密欧MiTo、

蓝旗亚/克莱斯勒Ypsilon

212
5

雷诺/日产0.898L 三缸TCE

涡轮增压发动机

雷诺Clio、Captur、

Dacia Sandero、Logan MCV

105
6

菲亚特0.875L 双缸CNG

涡轮增压发动机

Panda、500L、

蓝旗亚Ypsilon

81

获奖发动机:福特1.0L EcoBoost涡轮增压发动机(同时获得:2014年度发动机大奖)

☆ 搭载车型


『除排的嘉年华、翼搏之外,B-MAX、C-MAX、Grand C-MAX、Tourneo Connect、福克斯1.0L EcoBoost涡轮增压发动机的车型均为海外版』

海外版福克斯搭载的1.0L EcoBoost涡轮增压发动机参数
发动机排量(ml)1000
缸径×行程(mm)71.9×82.0
压缩比10:1
功率(Ps/rpm)125/6000
扭矩(N·m/rpm)170/1300-4500
喷油方式直喷

看过2013国际发动机大奖评选的朋友一定对福特这台三缸1.0T发动机印象深刻,没错,在去年的评选中,这台小玩意儿就上演过“四两拨千斤”的好戏,勇夺。而今年其不出意料的再次夺取了1.0L以下组别的桂冠,并荣登今年年度发动机榜首。在这场发动机唱主角的“世界杯”中成功上演了帽子戏法,连续三年蝉联该组别的头把交椅。

这款首次亮像于2011年的福特1.0T发动机,采用福特EcoBoost技术,可爆发出125Ps(92kW)的功率和170N·m的扭矩,搭配转速接近25万rpm的小型涡轮增压器,使其几乎不会因涡轮产生动力迟滞,具有极高的响应速度,并可在1300-4500rpm的宽广范围内不间断地输出扭矩。如此强劲的动力特性,使这个排量仅有0.999L的小个子自出世至今,从未因缺乏闪光灯的关照而暗自神伤。

当然,三冠王并不是仅凭出色的动力性能就可以轻松摘取的,缸内直喷、涡轮增压、可变气门正时三大技术的出色匹配、热机效率比铸铁高出50%的铝合金缸体,都使其在拥有充足动力的同时,又因高效和清洁多了几分内敛。

搭配现款嘉年华、翼搏等车型,其平均百公里油耗可保持在5L的出色水平。114g/km的超低C02排放量,在环保理念深入人心的今天,博得评委的一致青睐自然也是顺理成章。

一句话点评:

小个子三缸机一样劲头十足,兼具清洁与高效,有什么理由不叫评委为之侧目。

1.0L-1.4L组

1.0L-1.4L发动机组别名次及得分
名次发动机搭载车型得分
1

大众1.4TSI

双增压发动机

大众高尔夫(6代海外)、尚酷、POLO GTI
(海外)

360
2

菲亚特1.4T MultiAir

发动机

菲亚特500L、

阿尔法罗密欧MiTo等

202
3大众EA111 1.4TSI发动机

大众高尔夫(6代)、

大众尚酷、奥迪A1等

170
4PSA 1.2T发动机标致308(海外)等152
5大众EA211 1.4TSI发动机大众高尔夫(7代海外)、西雅特Ibiza等147
6大众1.2TSI发动机

大众POLO(海外)、

甲壳虫等

133

获奖发动机:大众1.4TSI双增压发动机

☆ 搭载车型

 


『这台1.4TSI双增压发动机是我们的老朋友了,很多大众进口车型中都能看到它的影子,不过在国产车型上就不用想了』

大众1.4TSI双增压发动机
POLO GTI(海外)尚酷
发动机排量(ml)13901390
缸径(mm)76.576.5
行程(mm)75.675.6
功率(Ps/rpm)192/--(未知)160/5800
扭矩(N·m/rpm)--(未知)240/1500-4500
供油方式直喷直喷

还记得之前说过的获奖“钉子户”吗,这个小组显然被这么一个家伙霸占着,而且一占就是9年(2006-2014)。自从2005年法兰克福车展上一款叫做高尔夫GT的车型亮相之后,它搭载的那台1.4TSI双增压发动机就开始了一段漫长的“卫冕之旅”,在国际发动机大奖的这个组别内,至今依然没有对手。

这款基于EA111技术平台的涡轮+机械双增压1.4L发动机一经问世便成为了引领发动机downsizing(小型化)的人物,这么多年过去了,小排量增压队伍中高手林立,而这台发动机在国际发动机大奖的评委眼中依旧“坚挺”,尽管它对油品挑剔,即使它在全球范围内出现过这样或那样的故障,但在评委们眼里,这些似乎都不叫事儿。

导致评委们这么喜爱它的原因,其实就是它放在今天都算是较为出色的动力输出,考虑到它1.4L的排量,常规设定在160Ps(118kW)的功率和240N·m的扭矩也算是亮眼了,并且在其海外改款的POLO GTI中,还将出现192Ps(141kW)的高功率版本,这几乎都已经追上或超过了很多低功率版本的2.0T发动机。更为重要的是,它的单级机械增压器从发动机怠速时开始就提供着1.2bar的增压“服务”,其结果就是,避免了很多小排量涡轮发动机出现的低扭不足的缺点。

不过,放在今天来看,它已经不算什么科技的产物了,海外POLO GTI 6.2L/100km的综合油耗(评委数据)也谈不到有多惊艳。对于大多数喜新厌旧的消费者来说,用于取代它的EA211发动机似乎更加值得关注一些。是的,9年了,我想真的应该和这台1.4TSI说再见了。

一句话点评:

即将全面被EA211发动机所替代,的192Ps高功率版本有那么一点谢幕演出的意思。

1.4L-1.8L组

1.4L-1.8L发动机组别名次及得分
名次发动机搭载车型得分
1宝马/PSA 1.6T发动机

宝马118i、标致RCZ、

MINI COUNTRYMAN S等

267
2宝马1.5T发动机

全新MINI COOPER、

218i Active Tourer等

256
3奥迪1.8TFSI发动机奥迪A3、A4、A5等196
4阿尔法罗密欧1.8T发动机阿尔法罗密欧4C106
5

马自达1.5L

创驰蓝天发动机

马自达3 Axela昂克赛拉等101
6福特/马自达/沃尔沃1.6T发动机

福特嘉年华ST、

沃尔沃V40等

81

获奖发动机:宝马/PSA 1.6T发动机

☆ 搭载车型


『由于来自宝马和PSA两大集团,因此我们可以在宝马、MINI、标致、雪铁龙以及DS品牌的很多车型上见到这台1.6T发动机』

搭载在RCZ R(海外)上的1.6T发动机
发动机排量(ml)1598
缸径(mm)77
行程(mm)85.5
功率(Ps/rpm)270/6000
扭矩(N·m/rpm)330/1900-5500
供油方式直喷

如果要评选出应用车型广的发动机,那么下面这台肯定会赢得不少投票。同样的,在连续8年的国际发动机大奖评选中,它同样获得了评委们大量的投票,以至于它在同级别“夺冠”的次数仅仅比那台1.4TSI少了一年(2007-2014),你一定明白我在说谁。没错,一台由宝马与PSA集团合作研发的1.6T发动机,你可以在国内路上跑着的各种雪铁龙和标致车上看到它,当然还有MINI和宝马1系,哦对了,还有316i。

因此,这台1.6T发动机对于所有人来说都应该不陌生了:单涡轮双涡管、直喷、铝合金缸体、DOHC、CVVT(宝马版本为Valvetronic+VANOS)几乎就概括了它全部的技术特点,不过这些快被大家嚼烂了的术语组合在一起,效果确实令人感到满意——至少得到了评委们8年来的不离不弃。不过,在的法国小跑车RCZ R上,它做到了令人惊艳的270Ps功率输出,令人刮目相看。

不过,长江后浪推前浪,这台1.6T也将迎来它的接替者——至少在宝马集团内,它将逐步被的3缸1.5T发动机所代替,而在PSA方面,也许由于法国人更加喜欢研究柴油机而不太重视汽油机的缘故,目前它还是集团在汽油动力阵营的顶梁柱。

一句话点评:

即将遭到宝马的弃用,但在PSA家族中依然年轻。

1.8L-2.0L组

1.8L-2.0L发动机组别名次及得分
名次发动机搭载车型得分
1奔驰AMG M133 2.0T发动机奔驰A45 AMG、CLA45 AMG、GLA45 AMG271
2奥迪 EA113 2.0TFSI发动机

奥迪S1、奥迪S3、

高尔夫R等

235
3宝马2.0T双涡轮柴油发动机宝马120d、318d、520d等211
4宝马N20B20 2.0T发动机宝马125i、328i、528i等184
5马自达2.0L创驰蓝天发动机马自达6 ATENZA阿特兹等172
6大众2.0L TDI柴油发动机

高尔夫(海外)、

奥迪A4(海外)等

106

获奖发动机:奔驰AMG M133 2.0T发动机(同时获得:年度新发动机大奖)

☆ 搭载车型:


『M133发动机目前搭载于采用了前驱紧凑型平台的三款AMG车型上:A45/CLA45/GLA45 AMG』

搭载在A45 AMG上的2.0T发动机
发动机排量(ml)1991
缸径(mm)83
行程(mm)92
功率(Ps/rpm)360/6000
扭矩(N·m/rpm)450/2250-5000
供油方式直喷

在过去的一年内,梅赛德斯-奔驰内部的运动部门给了我们两个惊喜:一台超级暴力的四缸发动机,以及一辆能让更多人买得起的AMG钢炮。对于这台曾经夺得过升功率冠军的、刻有AMG烙印的M133发动机在这个级别获得头名,我们还有什么可抱怨的吗?

从技术上看,直喷、单涡轮双涡管、双VVT、铸铝缸体这些都是这台M133发动机必不可少的元素,但更重要的是对部件的强化。它的研发人员曾说到:“面对如此高的动力输出,我们几乎要对所有的零部件进行更换,与之搭配的变速箱和四驱系统也都进行了相应的改进。其实开始,我们计划尽可能使用原有的部件,但是随着项目的进行,我们发现越来越少的标准部件是符合要求的。”此外,如此出色的动力表现,自然也少不了高效的冷却系统,M133发动机需要比标准版的发动机增加额外20%的冷却效能,所以它也采用了全新设计的冷却水泵以及水冷循环系统。

由于动态性能的出众,这台M133发动机一经推出,便连同搭载它的奔驰AMG车型一起在世界范围内掀起了一阵强大的旋风,几乎人人都想来一台A45 AMG,而四缸的结构、2.0L的排量也让它们更加平易近人。

一句话点评:

即便是四缸、即便很便宜,但它依然配得上AMG这三个字母。

2.0L-2.5L组

2.0L-2.5L发动机组别名次及得分
名次发动机搭载车型得分
1奥迪2.5T发动机

奥迪TT RS、RS Q3等

357
2马自达2.2L创驰蓝天柴油发动机马自达3 Axela昂克赛拉(海外)、
马自达6 ATENZA阿特兹
(海外)等

340
3奔驰2.1L CDI柴油发动机奔驰C220 CDI、E220 CDI等221
4马自达2.5L创驰蓝天发动机马自达6 ATENZA阿特兹等178
5福特/PSA/捷豹路虎2.2L柴油机

捷豹XF、标致508、

路虎揽胜极光等

136
6奔驰2.1L柴电混合动力系统奔驰S300 hybrid等133

获奖发动机:奥迪2.5T发动机

☆ 搭载车型


『目前还有两款RS车型搭载这台2.5T直列五缸发动机,其中在TT RS调校更加激进,功率达到了340Ps,而在RS Q3上为310Ps』

搭载在RS Q3(海外)上的2.5T发动机
发动机排量(ml)2480
缸径(mm)82.5
行程(mm)92.8
功率(Ps/rpm)310/5200-6700
扭矩(N·m/rpm)420/1500-5200
供油方式直喷

说到五缸发动机,可能很多人会想到北欧的一个汽车品牌,不过在大众集团内部,有一款五缸发动机同样神一样地存在着,不要误会,我当然说的不是美版Jetta上面的那台2.5L五缸机,而是那台出现在TT RS上面,功率可达到340Ps(250kW)的直列五缸涡轮增压发动机。

看过了奔驰AMG的M133,确实很难被这台多了1个气缸、排量多出0.5L,但输出功率却更低的发动机所打动,但评委们依然钟爱它,而且让它连续五年获得小组冠军。评委们更喜欢它独特的声线,此外它的表现也确实让亮相的RS Q3展现出了令人着迷的魅力。

没错,今年评委们更加喜欢这台2.5T发动机在RS Q3上面的表现,在这台有点“疯癫”的紧凑型SUV是奥迪RS家族中的新成员之一,功率输出调低至310Ps之后的2.5T搭载在RS Q3上可以达到8.8L/100km的油耗水平,就说明了性能和环保其实并不是相互对立的两极。

一句话点评:

它与沃尔沃五缸发动机的相同之处在于,它们都将成为历史;而不同之处是,它是个疯子!

2.5L-3.0L组

2.5L-3.0L发动机组别名次及得分
名次发动机搭载车型得分
1宝马3.0L直列6缸
涡轮增压发动机
宝马 M135i、335i、
535i GT、X3 xDrive35i、
X5 xDrive35i、
X6 xDrive35i等


254
2保时捷2.7L(自然吸气)
水平对置六缸发动机
保时捷Boxster、
Cayman)
228
3宝马3.0L涡轮增压
发动机
宝马M3、M4174
4捷豹/路虎3.0L V6
机械增压发动机
捷豹F-TYPE、
路虎第四代发现等
161
5宝马3.0L直列6缸
涡轮增压柴油发动机
宝马330d、530d、640d、
730d、X3 30d、X5 30d、
X6 30d、X6 40d

160
6宝马3.0L直列6缸
涡轮增压柴油发动机
(高功版)

宝马M550d、X5 M50d、
X6 M50d
152

获奖发动机:宝马3.0L直列6缸涡轮增压发动机(N55B30)

☆ 搭载车型


『这台代号N55B30的发动机广泛搭载在宝马品牌各系车型,1系、3系、Z4、X3等车型上均有搭载』

搭载在M135i上的宝马3.0L涡轮增压发动机(N55)
发动机排量(ml)2979
缸径(mm)84
行程(mm)89.6
功率(Ps/rpm)320/5800
扭矩(N·m/rpm)450/1300-4500
供油方式直喷

去年,夺得2.5L-3.0L这个排量组别的发动机是搭载在保时捷Boxster上那台2.7L(自然吸气)水平对置六缸发动机。今年,这一组别的大奖得主变为了宝马3.0L直列6缸涡轮增压发动机。对于这台还夺得过三次沃德十佳发动机大奖的3.0L涡轮增压发动机而言,实力毋庸置疑。

2010年,N55系列发动机出生之时便被宝马定义为N54的接班人,当年该产品就获得了沃德十佳发动机的称号,可以说一举掩盖了N54曾经的光芒,同时宝马也迅速将其普及到旗下的诸多车型上。现在,下至1系的性能小怪兽M135i、上至SUV车型X3、再到Z4、X6都可以看到它的身影,说它是宝马车型所匹配的动力系统的中流砥柱也不为过。

N55发动机同N54相比,显著的区别就是少了一个涡轮增压器,但在功率和扭矩上并没有太大的损失。由于双涡轮结构使得N54发动机的进、排气系统相对复杂,所以N54发动机取消了Valvetronic电子气门技术,而N55发动机又重新将它引入,N55发动机也是宝马首款将电子气门、缸内直喷以及涡轮增压技术集成在一起的发动机。

N55发动机对进、排气系统进行了重新的优化,减轻了发动机的整体重量,涡轮增压器中的双涡管技术可以减小涡轮迟滞,使其从1200rpm时就开始介入,从而获得更为迅捷的油门响应,同时在碳排放和油耗方面也都比N54发动机有所降低,低排放的特点显然是这次国际发动机大奖评委们极为重视的,因此,它帮助宝马在10年中第9次获得了该组别的桂冠。

除了上面的技术以外,N55B30发动机还应用了可变排量机油泵、电动水泵、电子节温器等更为高效的发动机管理系统。此外,它还是一个模块化的产品,工程师可以基于此款发动机的相关技术,在未来可以衍生出其它排量的发动机,这将大大降低研发成本以及产品研发周期。

一句话点评:

撑起宝马品牌大部分动力总成半边天的“中流砥柱”再次获奖绝对实至名归。

3.0L-4.0L组

3.0L-4.0L发动机组别名次及得分
名次发动机搭载车型得分
1迈凯伦3.8L V8
双涡轮增压发动机
迈凯伦650S、12C351
2奥迪4.0L TFSI发动机奥迪S6、S7、
RS 6、RS 7、宾利飞驰等
245
3保时捷3.8L
水平对置发动机
保时捷911 Carrera231
4保时捷3.8L水平对置
涡轮增压发动机

保时捷911 Turbo、
911 Turbo S

212
5保时捷3.4L水平对置
发动机
保时捷Boxster S、
保时捷Cayman S
173
并列第5玛莎拉蒂3.8L V8
涡轮增压发动机
玛莎拉蒂总裁173

获奖发动机:迈凯伦3.8L V8双涡轮增压发动机(M838T)

☆ 搭载车型


『迈凯伦12C、650S、P1,甚至于迈凯伦650S GT3赛车均搭载这台发动机』

迈凯伦650S车型上代号为M838T的3.8L V8双涡轮增压发动机

发动机排量(ml)3799
缸径(mm)93
行程(mm)69.9
功率(Ps/rpm)650/7250
扭矩(N·m/rpm)678/6000
供油方式直喷

如果说上面的组别评选中,评委还要将发动机的燃油经济性、噪音作为重要评判标准的话,那么从这个组别开始,评委们的标准或许就是谁更“来劲”。瞧瞧前面表格中这些候选发动机搭载车型吧,哪个都不是“吃素的”。

 


『3.8L的排量,百公里11.7L的低油耗表现,绝对符合“绿色环保”这个今年的主题』

一句话点评:

你觉得迈凯伦12C上这台发动机还不够“给力”?搭载车型分量还差点?没事,迈凯轮P1那台可以说是这台发动机的升级版本M838TQ型发动机在等着你。

4.0L以上组

4.0L以上发动机组别名次及得分
名次发动机搭载车型得分
1法拉利4.5L V8发动机法拉利458、458 Speciale380
2法拉利6.3L V12发动机法拉利F12berlinetta271
3奔驰AMG 5.5L V8
涡轮增压发动机
奔驰CLS63 AMG、
 SL63 AMG等
148
4宝马4.4L V8
双涡轮增压发动机
宝马M5、M6123
5捷豹/路虎 5.0L V8
机械增压发动机
捷豹F-TYPE、F-TYPE R、路虎揽胜运动版120
6兰博基尼6.5L V12发动机兰博基尼Aventador102

获奖发动机:法拉利4.5L V8发动机(同时获得:性能发动机大奖)

☆ 搭载车型


『上图为法拉利458与法拉利458 Speciale』

法拉利458 Speciale上的4.5L V8发动机
发动机排量(ml)4497
缸径(mm)94
行程(mm)81
功率(Ps/rpm)605/9000
扭矩(N·m/rpm)540/6000
供油方式直喷

技术方面,这台发动机搭载了可变进气系统、分段喷射、分离式机油回收管道和变排量泵回油系统等等,在这些新的技术的帮助下,法拉利458 Italia反而成为了法拉利品牌中二氧化碳排放量和燃油消耗低的车型。

一句话点评:

同上面的迈凯伦3.8L V8双涡轮增压发动机类似,如果这台搭载在法拉利458 Italia上功率570Ps,扭矩540N·m的发动机满足不了你,那么法拉利458 Speciale上进一步调校的版本一定可以令你满意,其功率可以达到605Ps。

绿色发动机大奖

绿色发动机组别名次及得分
名次发动机搭载车型得分
1特斯拉电机

MODEL S

248
2

宝马0.647L

双缸油电混合动力组合

宝马i3189
3

宝马纯电动动力总成

宝马i3145
4福特1.0L EcoBoost
涡轮增压发动机

嘉年华(国内有售)、翼搏(国内有售)、福克斯、

B-MAX、C-MAX、

Grand C-MAX、

Tourneo Connect

85
5

菲亚特0.875L 双缸CNG

涡轮增压发动机

Panda、500L、

蓝旗亚Ypsilon

84
6

通用1.4L

油电混合动力总成

雪佛兰沃蓝达Volt、

欧宝Ampera、凯迪拉克ELR

70

获奖发动机:特斯拉电机

☆ 搭载车型

海外版MODEL S特斯拉电机参数
功率(Ps/kW)306/225367/270422/310
扭矩(N·m/rpm)440440600
续航里程(km)335426426
电池容量(kWh)608585

这是国际发动机大奖上的次,也标志着一个新纪元的开始。特斯拉电机当之无愧地摘取了年度绿色发动机(环保发动机)的桂冠,而这一奖项,从来都是传统发动机及混合动力的天下。纯电动汽车技术虽然尚未成熟,但随着特斯拉的问鼎,新的游戏规则已经初现端倪。去年的冠军菲亚特875ml涡轮增压双缸CNG发动机如今已风光不在,由于今年特斯拉和宝马的强势挑战及福特1.0T的不俗表现,名次已跌至第五位。

 

绿色并不代表绵软无力,三个不同版本特斯拉电机中,动力性能强劲的型号拥有高达310kW的输出功率及令人瞠目的600N·m扭矩,使这台电动机的0-100km加速时间仅为4.4秒。且其自身还可在一定范围内对扭矩输出进行调节,使其不必在任何情况下都拼尽全力,进一步提升自身效能。

其搭载车型MODEL S的持续火爆也进一步印证这款电机的独特魅力,除了节能之外,在与本组另一款采用电力驱动车型宝马i3的交锋中,426km的纯电动模式超长续航里程也是其在对垒中拔得头筹的关键所在。更长的一次充电行驶里程使人们可以更从容地规划自己的旅途,减少了人们因半路搁浅而产生的顾虑。

当然,纯电动汽车在当今仍存在诸多因素制约其发展,如除特斯拉外的大多数电动车仍需较长的充电时间、基础配套设施的仍有待完善等,都使其目前无法取代传统动力成为人们日常出行的,但随着时间的推移,这些制约或许会被逐步消除,零排放及更低出行成本的优势将会进一步凸显。

一句话点评:

特斯拉电机以零排放问鼎绿色发动机大奖实至名归,随着充电效能及配套设施的提高,新的游戏规则即将出现。

总结:

 2013年获奖发动机2014年获奖发动机
1.0L以下组福特1.0T EcoBoost三缸发动机

(年度)

福特1.0T EcoBoost三缸发动机

(年度)

1.0-1.4L组大众1.4TSI双增压发动机大众1.4TSI双增压发动机
1.4-1.8L组宝马/PSA 1.6T涡轮增压发动机宝马/PSA 1.6T涡轮增压发动机
1.8-2.0L组宝马2.0L双涡管单涡轮增压发动机奔驰AMG M133 2.0T发动机

(新发动机大奖)

2.0-2.5L组奥迪2.5T直列5缸发动机奥迪2.5T直列5缸发动机
2.5-3.0L组保时捷2.7L水平对置六缸发动机宝马N55 3.0T发动机
3.0-4.0L组迈凯伦3.8L V8双涡轮增压发动机迈凯伦3.8L V8双涡轮增压发动机
4.0L以上组

法拉利6.3L V12发动机

(性能发动机大奖)

法拉利4.5L V8发动机

(性能发动机大奖)

2013年度2014年度
绿色发动机大奖菲亚特0.9T双缸CNG燃料发动机特斯拉MODEL S电动机
新发动机大奖大众EA211 1.4TSI发动机奔驰AMG M133 2.0T发动机
性能发动机大奖法拉利6.3L V12发动机法拉利4.5L V8发动机
年度福特1.0T EcoBoost三缸发动机福特1.0T EcoBoost三缸发动机

随着各国政府对燃耗和排放的要求越来越严格,汽车厂家也会不断地对自己旗下的发动机朝着更加绿色环保的方向进行改进。通过与去年的获奖名单对比,我们可以清楚地看到在国际范围内,家用车发动机小型化、增压化的势头依旧强劲,尤其是福特1.0T三缸发动机连续登顶年度所带来的象征意义更加明显;与此同时,在大排量、高性能发动机的领域中,排量和体积更小的法拉利4.5L V8发动机也取代了V12发动机获得头名,这些都在说明着绿色在当今车坛中已逐渐成为了主旋律。

此外,目前在全球风光无限的特斯拉也在今年的评选中占有一席之地,并且战胜了去年的绿色发动机大奖得主:菲亚特0.9T双缸CNG燃料发动机,也说明了以电能为主的替代能源发动机正逐渐走向成熟,更重要的是,特斯拉一直高举的环保大旗,也更加契合如今绿色环保的主题。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 贸泽 大联大 富昌