骁龙810离我们还有段时间(2015年),而高通也在动用一切手段继续补强它,看来强移动处理器非它莫属了。
高通收购了Wilocit,便将后者的一项技术运用到骁龙810处理器上了,那就是IEEE 802.11ab标准的60GHz超高速无线技术。
WiGig技术简单点说就是,支持距离在10米左右、传输高达每秒7Gb数据,相比Wi-Fi每秒数百Mb(megabit)的传输速度要高出很多倍,而在更大的带宽下,WiGig的效率更高,能力更强。
这样一来的话,骁龙810除了支持2.4GHz和5GHz 802.11b/g/n/ac无线网络,现在还将WiGig的60GHz带宽整合在一起,看起来相当不错。
需要注意的是,WiGig传输距离不如Wi-Fi远,而且不具备穿墙能力,其更大用途是取代物理线缆、以及就近设备之间数据的高速传输等等。
ICkey( 云汉芯城 )是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。