相信关注iPhone6的人们也已经看到过很多的曝光的新闻了,甚至在此前林志颖都是拿着iPhone6发微博。不管iPhone6是不是让人失望或者可以带来惊喜,可以预见的是,新的iPhone6在外观上进行了改变,但依旧可以断定全新的iPhone6也并没有什么杀手级体验,毕竟手机发展到现在来说也已经是到达瓶颈,谁也没有能力做出差异化创新。而就在现在,其实也有很多机型都是并不逊色的,iPhone6在上市之前就已经被狙击。今天,笔者就为大家盘点一下目前绝对可以做iPhone6对手的八款强机。
没上市就遭狙击 iPhone6八大对手机盘点
苹果iPhone5s
苹果iPhone5s自然是iPhone6的对手,王朝的更替很明显是来自内部的斗争,而相比iPhone6曝光的外观来看,苹果iPhone5s的外观无疑是可以胜出的,从用户对iPhone5s的喜欢也可以看出大家对iPhone6外观的失望。所以不管iPhone6何时上市,iPhone5s都是不错的选择。
图为 苹果iPhone5s
苹果iPhone5s屏幕采用4英寸Retina视网膜屏,分辨率为1136X640像素。拍照方面,像素提升至1.5μm,使得进光量大幅改善,支持10张连拍,以及Slo-Mo慢速摄影功能。另外在机身背部首次设有双Ture tone闪光灯,一颗为白色,一颗为暖色,以获得正确的色彩调节平衡。核心方面则首次采用64位苹果A7处理器,并内置M7协处理器,针对手机加速度计、指南针、陀螺仪等传感器进行控制;而5s的Home键加入了感应环,支持Touch ID指纹识别技术。
图为 苹果iPhone5s
图为 苹果iPhone5s
点评:
4G公开版金色苹果iPhone5s继续促销,该机当前的售价依旧是非常不错,特别是对于目前人气的4G公开版而言,更是难得。该机支持移动TD-LTE 4G网络,以及联通WCDMA 3G网络制式,实用性方面还是非常过硬,比起移动定制版和联通3G版来说,更为有竞争力。目前金色16GB苹果iPhone5s A1530版在亚马逊报价4869元,对其感兴趣的朋友可以考虑看看。
三星GALAXY S5
虽然三星也会在9、10月份发布全新的Note系列产品,不过即便是上半年发布的三星GALAXY S5,苹果iPhone6也未必就能将其击败,加入三防和健康监测等诸多功能让三星S5更多的扮演了生活的好帮手,而健康也无疑是现在人们关注的一个方面之一。
图为 三星GALAXY S5
联通版三星GALAXY S5在机身正面搭载了5.1英寸的Super AMO LED显示屏 ,分辨率为1920x1080像素,显示效果清晰。此外该机还配置了强大的骁龙801处理器,以及2GB RAM+16GB ROM内存组合,运行的Android OS 4.4操作系统。在拍照方面该机搭载了1600万像素后置超级镜头,还有200万像素的前置镜头,拍照实力非常抢眼。
图为 三星GALAXY S5
图为 三星GALAXY S5
点评:
三星GALAXY S5是三星的旗舰手机,该机在硬件方面搭载了目前为强劲的配置,此外该机还有的指纹识别系统配置来保护手机的隐私安全。另外该机还首次搭载了超强的三防功能非常的实用。随着该机上市时间的推移其售价也是在不断地调整,今日该机正在亚马逊网上商城进行促销,促销价为3888元,感兴趣的朋友们不妨去看一看。