详情页
首页>资料大全>企业资讯
媒:OLED正迎头赶上,性能越来越接近LED
互联网    发表于   2014-07-07

    根据一份韩国调查公司UBI的市场报告:OLED面板在明年的表现将接近LED。该报道称,虽然到2015年OLED照明市场将仍然非常小,但其性能将与LED相接近,UBI预测认为OLED面板明年将达到100LM / W和30,000小时的使用寿命。该报告认为,性能的提升将鼓励OLED照明市场的快速增长,预计将在2020年达47亿美元。

    但询问一些照明厂商,是否认同报告的预测,有些人认为OLED的进展不会很迅速。 欧司朗OLED团队产品经理Karsten Diekmann说:“市场调研是一个复杂的项目,真的很难说5至10年后会有怎样的情况。我们的关键表现一年是2016年,我们预计突破100lm / W的障碍,并能与LED技术相比有竞争力。今年在法兰克福展上我们展示了一个65 lm / W的OLED,这达到了紧凑型荧光灯相同的性能,但遗憾的是没人有兴趣节能灯层次的性能表现,能显现LED的性能才是真正的标杆。”

    OLED正迎头赶上,Diekmann认为OLED的技术进步速度是LED的两倍。自欧司朗在2010年推出200lm / W、5000小时寿命的L50 OLED以来已有了巨大的进步,今天的L70 OLED已达到65lm / W和15000小时寿命,亮度也提升了3倍。这些相比较LED,需要退回六、七年才能看到性能翻一番。他还指出,LED相比OLED当涉及到热性能和光学时具有更大量的损耗。要考虑LED的光学损失、散热片的热损失。因此,在一个系统层面上,预计OLED在两年后就可实现与LED的竞争。

    当然,价格是另一回事,Diekmann预测OLED能与LED在价格上相比有竞争力至少要到2018年,甚至2020年。而这也要依赖之前几年的适应市场。Diekmann说:“我们的目标很明确,OLED必须要在价格上有竞争力,才能在照明市场上获得成功。之后两年要实现良好的技术性能,并不意味着我们就可以开始销售OLED以与LED相同的价格,首先,我们需要优质项目、新的基础设施、标准化工作,然后才可以开始OLED的规模化经济。”

    欧司朗希望汽车行业会推动OLED市场,并推动成本降低,实现普通照明市场的普及。 “我们认为在汽车行业的OEM厂商拼命地寻找机会使自己与众不同,希望用灯光营造品牌形象,”狄克曼说,“他们将是OLED技术的批用户。有了这一点,我们可以增加我们的经济规模,然后让OLED进入通用照明市场。”

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 元器件交易网 IC采购 芯片采购网