详情页
首页>资料大全>企业资讯
为什么说Android One才是谷歌重要的新平台
腾讯数码    发表于   2014-07-08

腾讯数码讯(编译:Lotus) 在今年的谷歌I/O大会上,我们看到了Android L、Wear、TV甚至是谷歌的汽车平台,而之后媒体和用户都将关注力放在了Android Wear智能手表上,那么我们是否忽略了什么?谷歌在大会上曾提到:Android已经吸引了10亿用户,寻找下一个10亿用户则是新目标。所以,除了跨平台的发展,不可忽视的,显然还有不断增长的低端及新兴手机市场,Android One平台便是切入点。

Android One平台选择了联发科作为合作伙伴,来降低设备价格(低于100美元),同时谷歌还向手机厂商提供了一整套硬件、软件指导及优化技术,让手机厂商可以更快捷地设计、制造低价Android手机。显然,在火狐手机方兴未艾、诺基亚X还未构成影响力的时候,Android One对于谷歌来说意义非凡。

Nexus系列无法满足所有用户



在相当长一段时间内,谷歌都通过搭载原生Android系统的Nexus设备来吸引中低端手机用户,它们性能强大、价格却仅为其他品牌旗舰机型的一半,但遗憾的是品牌营销、市场都受到了限制。一方面,由于需要考虑到第三方厂商的情绪,谷歌只能在Google Play中销售Nexus手机,而无法与运营商、大型卖场合作,整个市场影响力其实还是比较有限的。

反观Android One,谷歌实际上并不销售硬件设备,而是构建了一个平台,所有手机厂商可以加入Android One,制造低价手机并自行营销,显然是一个更两全其美的解决方案。

联发科处理器将不再是噩梦



显然,联发科一直以中低端领域为主要战场,并有意在高端市场向高通发起挑战。包括中兴、联想、华为等中国厂商及Micromax、Karbonn等印度主流品牌,实际市场已经达到5亿台每年的量级,这是谷歌所看重的。

但是,联发科的不良口碑也声明在外,虽然中低端用户对性能表现可以忍受,但无法对联发科Android手机无法及时升级到新的系统版本感到沮丧。相反,MOTO G、E这样价格低廉、可升级固件的低端手机十分畅销,这说明了一个问题:在低端手机市场,看上去很超值的硬件是促进销售的一个方面,同时软件升级性也十分重要。

而加入Android One,对于联发科来说显然是一个非常好的机会。一方面有利于增加销售,另一方面Android One是谷歌直接负责的平台,针对联发科处理器进行优化,理论上固件更新会得到保障。

存在的隐患:界面定制性



为了吸引手机厂商加入,谷歌运行手机厂商及运营商对Android One机型进行完全控制,也就是说能够支持非原生界面,这似乎是一个隐患。显然,各种厂商自定义界面、运营商植入应用已经影响到了Android生态系统,但一些观点认为,新兴及低端市场的用户对此拥有更高的包容度,所以不会是一个巨大的问题。

Android One将如何改变低端手机市场?

截止目前,我们对Android One实际硬件的了解还不多,只知道它将具有4.5英寸屏幕、双卡设计、支持SD卡扩展及FM收音机,价格将在100美元以下(约合人民币622元)。显然,这个价格即便是MOTO E也无法达到。

通过Android One固有的平台模式来降低手机厂商的研发成本,这是完全可行的,也许在一年内,低端Android手机便能搭载高清屏幕、四核处理器甚至支持LTE 4G,价格则控制在100美元左右,这意味着低端用户将拥有丰富的品牌、型号选择,这显然是山寨品牌无法相比的。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: Master 安富利 艾睿