详情页
首页>资料大全>企业资讯
生物识别渐成门禁控制发展潜力点
CPS中安网    发表于   2014-07-09

    门禁控制一体机作为门禁系列产品,在小型办公场所、家庭、自助银行等安防需要场所发挥着重要作用。一体机将读卡器和控制器合二为一,安装及操作简便且节约成本,赢得了不少商家和用户的青睐,使其在变幻莫测的安防市场竞争中保持优势地位。生物识别技术的科技性与安全性不容置疑,指纹识别、人脸识别、虹膜识别、静脉识别等生物识别技术正逐步向人们靠近。在其中,指纹和人脸识别的应用为广泛。

    将生物识别技术融入到门禁一体机当中并不是一个新鲜的事情,但如何将系统做得更安全、如何实现强大联网、如何能为企业带来更有回报的附加值门禁一体机是企业需要努力的方向,也是行业寻求差异化变革的产品所需。

门禁一体机的关键技术

    从对各主流门禁厂商的了解来看,当前门禁一体机的主要技术:通讯的方式、支持的识别方式及种类、识别的速度、存储的容量、记录保存的时间、工作电压、工作电流、输出的的电流。在这其中,通讯方式和识别方式的进步代表了门禁一体机的发展。

    目前,门禁一体机从通讯方式可以分为联网型和非联网型,联网型又可分为RS-485和TCP/IP 。随着安防行业网络化发展趋势下,门禁系统也在转型,TCP/IP网络型门禁一体机除具有485门禁联网的全部优点以外,还具有速度更快,安装更简单,联网数量更大,可以跨地域或者跨城联网,非常适合安装在大项目、人数量多、对速度有要求、跨地域的工程中。正因为其具备传统485门禁不具备的联网优势,又符合安防行业的发展潮流,TCP/IP联网型门禁一体机已然成为未来门禁的发展主流。

    门禁的的另一关键技术是认证识别模块技术,这是用户可直接接触的部分。此部分的技术发展用户可直接体验,目前识别方式主要有感应式类与生物识别型。感应式门禁一体机较为早期的也是使用较多的产品,该产品主要的实现方式就是以各种IC、ID卡作为身份识别。但随着各行各业对安全性的提升与市场对高端门禁产品的需求增加,生物识别技术也逐步走进门禁控制系统中。

生物识别应用是门禁市场的发展潜力

    深圳丽泽智能科技有限公司门骆超对生物识别门禁发表了自己的看法,他表示当前门禁一体机的技术发展向功能集成整合,使用快捷易用性、外型美观性、安全性提高方向发展;生物识别技术由于性、稳定性、便捷性、识别安全性较高而备受青睐,生物识别技术与门禁一体机的相结合应是当前行业发展的主流。

    门禁技术与生物识别技术相结合,为大众所熟知的便是指纹门禁。相信不少人有使用过该类产品,能体会到生物识别技术应用与门禁控制系统所带来的便捷性和安全性,同时也对指纹的不能代打卡而深感“痛恨”。

    将指纹技术嵌入到门禁系统中,是目前应用广泛、价格低廉、易用性极高的生物认证技术之一,但是指纹毕竟是表皮的纹路,容量受到外界因素的影响而受到变化,指纹也容易被伪造等缺点,在高安全的行业中,指纹产品将被受到限制。不过,随着指纹模块的不断发展,技术的不断更新,指纹还将在一段时间被市场接受使用。

    人脸识别技术是近几年颇受行业关注的生物识别技术,许多视频监控厂商将自身的人脸识别算法写入摄像机当中,以提升摄像机的智能化形象与附加值。对此,门禁控制市场也是如此。在各种海关出入口中,将生物识别与指纹识别作为出入关认证已经较为普遍。不同的是,厂商算法的不同,对人脸识别的准确度、速度会有所差异。

    据海康威视智能楼宇事业部顾春梅介绍,近几年出现的指静脉技术、虹膜技术将成为新一代的生物识别技术,如指静脉技术相比其他生物识别技术,其优势首先表现在识别标签不会遗失、不会被窃、无记忆密码负担,因为识别标签就是个人的手指;其次,直接提取人体内部活体信息,不受表皮粗糙、年龄变化,外观变化影响;后,指静脉识别适用人群广,使用无抗拒性、准确率高、不可复制、不可伪造。

    从门禁控制行业当前的发展潮流来看,生物识别技术应用于门禁一体机已经越发成熟。时代在进步,科技在发展,犯罪分子的手段层出不穷,门禁一体机单纯靠卡片识别已经成为过去式。生物识别技术的加入,对门禁一体机的发展而言无疑是强大的助力,也是当前门禁控制市场的潜力所在。

生物识别技术解析与应用

    上述提到各种生物识别技术对门禁控制行业发展的促进作用,了解到目前应用为广泛的主要有指纹、指静脉、人脸和虹膜识别。在这其中,以指纹应用为广泛,指静脉技术应用是当下的热潮,人脸识别与虹膜识别也逐渐成为厂商的选择之一。下面让小编为大家解读各种生物识别技术的技术特性与行业代表性产品。

指静脉识别技术

    指静脉识别、虹膜识别技术都是目前先进的生物识别技术之一,利用的都是活体识别技术,不可伪造、难复制。过去,由于此类高科技产品的成本较高,在民用市场难以普及应用,主要是集中在专业行业,如金融、司法等高安全要求的环境。

    指静脉技术利用红外线照射活体人手指静脉,通过取得静脉图像并进行编码、认证的技术。活体指静脉,就技术而言,手指静脉识别模块通过上端的近红外线LED灯发出近红外射线;射线在穿透手指时,手指静脉的血红蛋白将会吸收红外光;此时CMOS所接收到的红外图像即是有切割断点的影像,再经模块内置的手指静脉图像提取算法对图像进行数字化处理,生成该手指特有的静脉纹路特征,进而建模(如图1所示)。这种利用红外线照射活体人手指静脉,通过取得静脉图像并进行编码、认证的技术,被复制或者盗用的机会很小,被检者心理抗拒性低,受生理和环境因素的影响小,准确率高等多项重要的特点,使它在高度安全和使用便捷上远胜于其他生物识别技术,逐渐成为门禁控制的后起之秀。

    行业内也不乏优秀产品。如BOSTEX博太科智能科技有限公司开发的指静脉BS368采用日立指静脉模块,凭借其优异的算法,在便利性、误识率和拒识率上都大大强于其他指纹、脸谱、虹膜等系统,是目前世界上比较流行的识别方式。该指静脉模块的主要技术优势是难以复制的活体识别、高精度识别、高稳定性、小于0.03%的低漏登录率、非接触式降低使用者心理抵抗性。

    海康威视的指静脉门禁一体机,使用了目前在生物识别领域先进技术之一的指静脉技术作为身份识别,同时集合了CPU加密认证技术,有效防止被伪造,被破解,加强系统安全性。灵活的身份验证方式,使用者不仅可以单独以指静脉进行身份识别外,还可以采用刷卡加指静脉双重认证方式进严密的身份识别,刷卡验证采用CPU加密技术,这不仅使安全保密程度大大提高,而且让使用者的登录更加严谨。

虹膜识别

    虹膜识别对于普通用户而言,始终有着高端技术的代表,这项技术或许在美国大片中习以为常,但亲身接触者非常少。其技术特性是通过识别人体眼睛的虹膜特点进行比对认证,但因为设备相比其它生物识别复杂,扫描距离短、操作严格,以及使用者心理上对健康的担心,虹膜产品多数在指定场所使用。相比指静脉技术使用 上的简单快捷,虹膜技术的普及性相对较弱。

人脸识别

    人脸识别技术是基于人的脸部特征,对输入的人脸图象或者视频流,首先判断其是否存在人脸,如果存在人脸,则设备会进一步给出每个脸的位置、大小和各个主要面部器官的位置信息。并依据这些关键信息,进一步提取每个人脸中所蕴涵的身份特征,并将其与已知的人脸进行对比,从而识别每个人脸的身份。据海康威视顾春梅介绍,人脸识别优点相比较其他生物识别技术而言是非接触的,用户不需要和设备直接接触;非强制性,被识别的人脸图像信息可以主动获取;并发性,即实际应用场景下可以进行多个人脸的分拣、判断及识别。

    在人脸识别技术上,海康威视推出的人脸识别设备采用高分辨率红外和彩色双摄像头。利用红外光学系统,对环境适应强,夜间亦可比对,同时,通过卡验证和面部识别相结合,解决单个生物识别应用的局限性,对于胡须、眼镜、刘海等覆盖物,自然表情、夸张表情均可比对。

    湖南创合的“斯盾洛克”人脸识别门禁是在传统出入口控制系统的基础上加入了人脸识别核心技术的专业门禁产品。该设备的人脸识别算法具有创合自主知识产权,采用TI专门针对图像处理的Davinic-6446A工业级嵌入式图像处理芯片,该芯片具有600MHzDSP核和300MHz的ARM核,既保证人脸识别的流畅性又保证了用户操作使用的方便性和快捷性,通过配套的全安全管理平台-USP,可联网控制网点内所有终端设备。“斯盾洛克”门禁为包含专业功能的网络版脱机门禁,具备超大人数和记录容量、强大的兼容性、完善的人性化设计,非常适合金融、司法、军队、大型企事业单位等各类安全性要求很高的场合使用。

    中控科技的BIOCAM300嵌入式面部识别网络摄像机内置是一款集人脸识别、视频监控、门禁控制为一体的高端生物识别设备,可提供200万高清分辨率,内置嵌入式面部识别算法,支持单通道面部捕捉和识别。单机可支持200个用户登记,单机支持10万条比对信息和照片存储,支持脱机和联网使用,带屏幕显示,直观明了。据中控科技实际应用统计,BIOCAM300识别准确率高达85%,识别速度100ms/人支持屏幕显示。

结束语

    行业在进步,市场需求也在提升,生物识别技术在门禁控制系统中的应用会带来更高效、更安全、更便捷的门禁控制系统。相信随着国内对于人脸、虹膜和指静脉识别模块的技术探索,技术不断提高,模块的成本将会降低,从而带动降低整个产品的价格也随之走低,或许在不久的将来,各种各样的生物识别技术会逐步成为市场的主流产品。同时,安防行业的网络化发展必定会带动门禁控制系统实现更加多元化的发展。

 

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 Master 安富利 艾睿