详情页
首页>资料大全>企业资讯
产业观测-穿戴式装置夯 引爆IC载板需求
工商时报    发表于   2014-07-09

    自Google Glass问世,引爆穿戴式装置热潮,据IEK统计,2013年全球穿戴式装置市场为305万美元,随许多穿戴式装置陆续推出,预估2014年成长96.9%,成长幅度远高于其他电子产品。

    电子产品的市场成长历程可分三阶段:摸索期(百花齐放)、停滞期(整合与修正)与稳定成长期(成熟发展)。目前穿戴式装置处于摸索期,未来随更多功能加诸在穿戴式装置,将持续引爆市场采购热潮,预估到2018年出货量将达1.9亿台,市场规模上看205.5亿美元。

联发科跨入穿戴式晶片市场

    联发科今(2014)年发表Aster的MT 2502穿戴式系统单晶片(SoC)平台,尺寸仅5.4mm × 6.2mm × 1mm,是非系统单晶片设计的64%大小,等同于miniSD记忆卡相同大小;该平台内建ARM 7微控制器(260Mhz)、蓝牙3.0/4.0控制器、电源管理单元(PMU)、嵌入式快闪记忆体和4MB RAM / 16MB ROM。

    MT 2502穿戴式晶片平台兼容于Android与苹果iOS作业系统,现阶段可以将WiFi、GPS、2G通讯模组整合在该SoC晶片,未来同样可以将3G通讯模组整合进去,达到单晶片就可以执行基本的无线通讯和简单运算之功能。

    该单晶片实现了高度整合的需求,对于面积斤斤计较的穿戴式装置而言,达到缩小电路板面积的需求,可以把空出的空间挪给电池使用,让穿戴式装置使用时间延长。

推升全球封装产品成长

    2013年受惠全球经济复苏,电子产品销售热度回笼,日本市调机构富士总研(Fuji Chimera)的调查统计与预测资料显示,全球封装产品数量为1,640亿个,较2012年成长7.1%;随着欧美市场回温,带动终端电子产品销售成长,也带动相关晶片需求增加,预测2014年再成长5.8%,2015年再成长4.7%,到2017年全球封装产品数量达到2,227亿个。

    随着手持装置热卖,带动具小尺寸优势的CSP产品需求上升。无论是CSP、WL-CSP、FC-CSP的封装产品,未来都呈现正成长,年成长可达13.6%,到2016年仍将维持9.9~5.5%的成长幅度,优于其他封装产品的年成长性,在2017年CSP数量可达477亿个、WL-CSP可达232亿个、FC-CSP可达24.8亿个。

    受惠手机与平板电脑的市场销售持续保持高度成长,FC-CSP应用在行动电话仍占比重,2013年达到79.5%,虽然比重较2012年低,但采用FC-CSP的数量是呈现成长的趋势,主要是受到平板电脑的成长性高于行动电话,大幅拉升了平板电脑用FC-CSP的比重,从2012年的12.7%上升至2013年的15.7%。

    终端电子产品正朝向穿戴式装置迈进,带动了对于拥有小封装尺寸优势的CSP载板需求持续上升,预测在2017年加总CSP、WL-CSP和FC-CSP的数量,可达733.8亿个,并且年度成长幅度也是优于其他产品类别。受惠于穿戴式装置风潮,半导体产业也看好未来市场的成长性,使得在未来IC载板产业同样向上成长。

    同样在投入新产品开发之际,IC载板业者需与半导体设计商、封装厂商保持密切合作,瞭解未来产品设计规格,并投入所需规格之IC载板开发,满足未来市场所需。

智慧型手表要求长使用寿命

    例如,来自集资网站Kickstarter的Pebble智慧型手表,售价149美元,重量仅38.2克,由国内正威公司负责组装生产。使用日本Sharp 1.26寸的Memory LCD,具萤幕省电特性,耗电量比同尺寸的标准液晶面板低130倍,适合应用在电力较不足的穿戴式装置。

    将Pebble拆解,可以发现内部主机板的电子晶片配置,为意法半导体ARM Cortex-M3微处理器(运作时脉为120MHz),为了电池续行力,在微处理器的选择上以低阶产品为主,仅作简单运算,以免电力消耗太快,还有Micron 32MB记忆体,储存智慧手表的运算资料,并用为意法半导体的3轴加速感应器,让智慧手表可以感受到三度空间的移动,进行资讯的纪录与计算。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 电子元器件采购网 元器件交易网 IC采购