详情页
首页>资料大全>企业资讯
Intel良心处理器开盖评测:“原配”又拖后腿了
OFweek电子工程网    发表于   2014-07-10
  • OFweek 电子工程 网讯:在新一代的i7-4790K处理器上,Intel号称采用了“新一代聚合物导热材料”,但从前几天的开盖图来看所谓的聚合物导热材料从外观看上去并没有什么特别的地方,那么实际效果究竟如何呢?来看看日本媒体的测试吧。

    和之前一样,这次日本媒体找到了五种硅脂来替代原本i7-4790K中的导热硅脂,这五种硅脂分别是ArcticCoolingMX4(8.5W/mK)、ArcticSilverAS-05(9.0W/mK)、ProlimatechPK-3(11.2W/mK)、GELIDGC-EXTREME(8.5W/mK)以及CoolLaboratoryLiquidPro(82.0W/mK)。其中后一种CoolLaboratoryLiquidPro就是大名鼎鼎的液态金属硅脂,导热效率其高,当然售价也死贵。

    测试平台方面除了i7-4790K处理器之外还包括CRYORIGR1Universal散热器、华硕MAXIMUSVIIGENE主板、四条8GBDDR3-1600MHz内存、SilverStoneSST-ST85F-G-E电源以及64位Windows8.1操作系统。

    具体测试过程中分别记录了CPU在4GHz以及4.6GHz下使用不同导热硅脂时的温度。从结果来看,在4GHz的默认频率下,待机温度基本上都在32-33度左右,不同硅脂之间的区别并不明显;但满载以后差距就逐渐显现出来了,Intel的原装硅脂表现差,CPU温度达到了60度,而其它几种硅脂的温度基本上都在58度左右,只有液态金属硅脂的表现好,成功将CPU温度镇压在53度,相比原装硅脂低了足足7度。

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、 Wpi (大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、 Onlinecomponents Master 等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    标签: Wpi Onlinecomponents Master