详情页
首页>资料大全>企业资讯
LG 84英寸4K超高清电视上市:搭载webOS系统
新浪    发表于   2014-07-14
LG电子正式推出84英寸4K超高清智能电视UB9800

  7月11日上午消息,LG电子宣布其2014年重头产品,84英寸4K超高清智能电视UB9800正式推向市场,这款电视搭载了webOS智能操作系统,以及哈曼卡顿扬声器。

  此次推出的新品LG UB9800电视具有三大特点,其一,分辨率达到4K超高清标准,屏幕尺寸达到84英寸,为目前面向普通消费者量产电视中屏幕面积的一款;其二,搭载LG独有了webOS智能操作系统,采用卡片式UI设计;其三,与哈曼卡顿合作,解决超薄电视音质表现弱的问题。

  UB9800采用LG Display生产的84英寸IPS硬屏4K超高清面板,物理分辨率为3840×2160,总像素点达到829万个。与1080P全高清电视相比,同等面积屏幕下,像素点数量为其4倍,因此画面的精细度更高。LG 84UB9800内置HEVC解码器,不需要任何的外围解码设备就可以直接播放存储设备上的4K视频。而4K超高清画质引擎Pro则实现2K转4K功能,通过系统自动计算能够将普通分辨率图像进行优化,将其处理成接近超高清的画质。

  智能系统方面,LG 84UB9800采用webOS智能操作系统,突出“简单操控”理念。系统中所有的应用都以简洁的卡片方式横列屏幕下方,组成“快速启动栏”,可以实现快速浏览和切换。LG web OS 硅谷实验室开发的“今日热播”可为消费者推荐优质内容,人性化的功能让看电视变得更简单轻松。更重要的是,在多屏互动时代,webOS能让消费者的移动终端和电视更容易连接,比起其它智能电视复杂的操作,webOS智能操作系统更加容易上手。

  音质改善方面,LG引入了专业音响制造厂商哈曼卡顿作为合作伙伴,UB9800搭载哈曼卡顿顶级的5.2超级环绕立体多声道扬声器,拥有五个发声单元和两个低音炮,功率达到120W。目前高端家庭影院典型的配置为5.1声道,可见这款电视音质表现能力足以应对音响专业发烧友。而且这套音响系统采用分隔式设计,在音响和屏幕之间进行分隔,因此虽然采用独立箱体,但自身并不笨重。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片采购网 ICKey 云汉芯城