详情页
首页>资料大全>企业资讯
中低端汽车也能用高性能娱乐系统芯片了
电子工程网    发表于   2014-07-17

    在智能手机之后,智能汽车成了下一个热点应用。以谷歌公司无人驾驶项目为代表的汽车智能化速度超出人们的预期。汽车电子系统在整车中所占的比例越来越高,几年后将超过整车成本的三分之一。

    采用先进的电子技术是后起汽车厂商提升产品竞争力的有效手段。对于国内自主品牌汽车,要想在发动机、底盘和变速箱等基础技术上实现突破需要长期的努力,而汽车电子系统尤其是信息娱乐系统则可以实现快速升级,为用户带来看得见、摸得着、听得到的高档次感官体验。

    从前,只有高端汽车才可以配备先进的电子系统。如今,曾经的许多高级功能在中低端汽车上也可以实现了。德州仪器(TI)公司近日推出的经济型信息娱乐系统芯片Jacinto 6 Eco就是这样的一款产品。

    据TI半导体技术(上海)有限公司处理器业务部业务开发总监蒋宏先生介绍,TI的Jacinto平台已有十几年历史。新的Jacinto 6 Eco DRA72x与Jacinto 6采用同样的架构,是把TI的高端Keystone架构移植到汽车应用当中。DRA72x的框图如下所示,它是一个具有ARMCortex-A15处理器内核和C66xDSP的高性能异构SoC。

    Jacinto 6 Eco DRA72x的视频和音频处理性能均非常强大。IVA-HD 视频协处理器能在帧率为60 fps、分辨率为1080p的情况下进行H.264解码(即同步多媒体和 BYOD 连接),音频方面则通过有源噪声消除、语音增强、基于集成式 DSP 的数字无线电广播和音频后期处理算法提升用户体验。Jacinto 6基于一个通用架构,软件和引脚兼容,实现了可扩展性。

    Jacinto 6 Eco具有灵活软件定义架构的集成式 DSP。对于针对海外出口市场的厂商,蒋宏说,Jacinto 6 Eco集成的的数字广播功能是十分必要的。数字收音机功能在欧美汽车市场是必备功能。Jacinto 6 Eco可以通过DSP来软件定义收音机,适应各地市场的要求。

    另外,Jacinto 6 Eco还有片上辅助 CPU (ARMCortex-M4)。TI还为它备有开发工具、经过验证的软件和完备的生态系统,包括 QNX、Linux和Android高级操作系统,方便客户加速产品上市进程。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 Master 安富利 艾睿

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

不同意
同意并继续