详情页
首页>资料大全>企业资讯
Atmel完善无线产品线 扩大物联网战力
EEWORLD    发表于   2014-07-17

  据外媒报道,Atmel上周成为新的芯片制造商,以1.4亿美元现金收购的高性能、低功耗Wi-Fi和蓝牙解决方案提供商Newport Media公司(以下简称“NMI”)。通过此番收购,Atmel将拥有业内为完整的面向“物联网”的智能无线联网产品组合,扩大物联网战力。

  NMI的802.11n Wi-Fi和已认证蓝牙产品将拓展Atmel业已广泛的SmartConnect™无线产品组合,提供高度集成的创新解决方案,以加快实现物联网的无缝通信与连接。NMI的产品与Atmel的超低功耗微控制器结合专为工业、家庭与楼宇自动化以及要求尺寸小巧、电池续航时间较长的消费产品等一系列广泛的应用而提供相应设计。

  Atmel公司总裁和首席执行官Steve Laub表示,公司已在无线芯片领域拥有较强的地位,但是它仍然需要提供主流wifi标准产品,这样才无愧于企业的称号。在交易发生后的电话会议上,他表示,“此项交易为我们产品组合增添了802.11n Wi-Fi和蓝牙,将加快我们推出低能耗蓝牙产品的步伐。结合我们现有的Wi-Fi和Zigbee解决方案以及业内的微控制器组合,Atmel将为物联网市场提供高性能、低功耗、完善的产品和解决方案。”  

  收购将实现2家公司在技术上的协同,发挥各自优势,未来将在基于802.15.4的无线设备和家庭自动化市场发力。除了自动化市场,Atmel的低功耗MCU与NMI的802.11n无线网卡和蓝牙认证的产品也会在工业和消费应用领域大展拳脚。

  其实在物联网发展的早期,Atmel并接连进行战略性收购,以强化其无线产品和在物联网市场的地位。通过2012年12欲望收购的Ozmo公司,为Atmel加入低功耗wifi技术战力,包括802.11a/b/g频段,可提供更高的性能并支持视频流式传输;2011年10月,收购专注于电子电力芯片设计、特别是利用电力传输线进行窄带数据通信的芯片设计公司,西班牙ADD半导体,加强Atmel在新兴的智能电表和智能电网市场上的地位。同时,Atmel也在Zigbee领域进行了收购,以强化其无线产品组合。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 Master 安富利 艾睿

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

不同意
同意并继续