LED+3D+智能+云,平板电视技术、功能还能有新突破吗?别急,在年初美国CES上展示的4K分辨率电视如今已经由南粤彩电厂商“落地”,一举让眼下作为彩电全高清分辨率的1080P(1920 1080)变得“落伍”。日前,创维发布首款屏幕物理分辨率达到3840 2160(4K 2K)的超高清(UHD)云电视(清晰度为1080P的4倍),引领电视新“看法”。另据记者了解,索尼、夏普以及康佳等彩电厂商,也发力UHD电视,预计在今年国庆黄金周前,中外品牌的此类电视将全面开售。
中外厂商云聚UHD电视
在手机视网膜屏的冲击下,经历了模拟电视、数字标清电视、HD高清电视、FUD全高清电视后,彩电屏幕终于也迎来UHD时代。记者了解到,UHDTV是Ultra High Definition Television的简写,代表“超高清电视”,是HDTV的下一代技术。今年5月,国际电信联盟发布了“超高清电视UHDTV”(或“Ultra HDTV”)标准的建议,将屏幕的物理分辨率达到3840 2160(4K 2K)及以上的电视称之为超高清电视。
“这一技术相对HDTV有了更高的分辨率,更大的可视角度,带了更强的视觉冲击,解决了大屏幕电视细节遗失、无法真实还原的问题”。创维研发总部常务副院长李海鹰告诉记者。
事实上,率先看到此优点并投身其中的是合资品牌。记者在年初举行的CES上看到,夏普和东芝彼时已经展示出自己的4K 2K产品。而本月30日,索尼也将在中国市场发布该技术的电视新品。夏普商贸(中国)公司董事总裁椋木康裕近日向记者透露,UHD电视更适合大屏,因此主打60英寸以上大屏电视的夏普不久也将推出该类型产品,预计在9月初。
更灵活的国产厂商则与在3D、智能电视的操作上一致,抢先推出UHD产品。
UHD电视带来新“看法”
如果你担心电视尺寸太大客厅太小,或者担心超大尺寸电视像素点过大清晰度变差而导致画质受损,分辨率达到4K 2K的UHD电视或许能够清除你的担心。技术人士向记者介绍,HD高清电视显示屏约1百万像素,FHD约2百万像素(1920 1080),而UHD像素可达到830万。UHD像素是FHD的4倍,多出622万像素。“iPhone 4S的视网膜屏比人眼分辨极限PPI高1.09倍,而UHD超高清屏则高出2倍,其细腻显示效果就是电视界的 视网膜 。”
与全高清电视收看距离为屏幕尺寸的4倍相比,大尺寸的UHD电视收看距离仅为尺寸的两倍。李海鹰称,测试发现,HD电视完美所能呈现的尺寸是32~37英寸,而FHD能完美呈现的尺寸是42~55英寸,而UHD超高清则更能通过超大尺寸电视完美呈现。
因此,此次创维推出的三款UHD电视,尺寸分别为84英寸、65英寸以及50英寸。同时,康佳也推出84英寸的UHD电视。记者还获悉,索尼、夏普的UHD电视也将涵盖多个超大尺寸。前述技术人士认为,即便客厅空间较小,消费者观看UHD电视也不会感觉画质不佳。而记者现场体验发现,近距离观看确实没有发现大的像素点,没有颗粒感。
但是,消费者要实现这种“看法”,付出的购买价格则不菲:84英寸产品价格高达10万元,65英寸产品近4万元,而50英寸产品价格为1万元出头。