&n;bsp; 北京2014年7月16日电 /美通社/ -- 服务于全球工程师的分销商 Electrocomponents plc 集团公司 (LSE:ECM) 旗下的贸易品牌 RS Components(RS) 公司今天宣布推出 Raspberry Pi B+ 型板,在此前的 B 型板基础上进行了多项改进并增加了许多新功能。B 型板自推出至今已经在全球取得了300万销量。
全新Raspberry Pi B+ 型板,已录入 RS Components 在线产品目录
B+型板采用效率更高的开关式电源代替之前的线性电源,功耗降低了20%-30%。同时,新板以40针连接器代替26针插槽,增强了通用 I/O 端口的能力:前26针的引脚则与B型板的保持一致。B+ 型板的 USB 接口的数量为4个,较之前增加一倍,让用户在配置如键盘、鼠标、无线加密狗、外接硬盘驱动器等多个装置时,无需再使用串连集线器。另外,B+ 型板还采用 DSP 相关修复,提高了音频的输出质量。
另外,此板在结构方面也稍作改动,使得侧边的连接器排列得更加完善。该板的安装孔由原来的两个增加到四个,大大提高了电路板安装在 OEM 设备内的稳定性。
为迎合当前市场趋势,该板的标准 SD 卡插口也改为微型 SD 卡插口。
Raspberry Pi B+ 型板可以在 RS 官网直接订购,现货库存,立即发货。单件产品的售价为35美元。B型板产品将继续生产并与B+型板一同销售。