详情页
首页>资料大全>企业资讯
Gartner:平板电脑2015年出货量将超PC
腾讯科技    发表于   2014-07-21

    7月19日报道,据《福布斯》杂志报道,数据分析公司Gartner日前公布报告预测称,2014年全球传统PC、平板电脑、ultramobile以及手机设备出货量将增长4.2%,达到24亿台。同时,平板电脑出货量将于2015年超过PC。以下内容是Gartner预测报告中摘要:

    全球PC市场将会继续萎缩,到2015年,全球PC出货量将从2013年的3.176亿台减少至3.166亿台。此外,在2013年到2014年间,PC在全球范围内的需求将大幅下降,2014年的出货量可能仅为3.084亿台,到2015年会有所反弹。

    Ultramobiles与premium PC的出货量将有所增加,到2015年将达到5500万台,而2013年为2150万台,年复合增长率高达36.76%。

    到2015年,全球平板电脑出货量将从2013年的2.068亿台增至3.209亿台,年复合增长率达到15.78%。届时,平板电脑出货量将超过3.166亿台的PC出货量。

    到2015年,全球手机出货量将从2013年的18亿部增加至19.4亿部,年复合增长率为2.51%。
Gartner还预测,谷歌(微博)Android操作系统在全球传统PC、平板电脑、ultramobile以及手机设备中增长快。到2015年,以Android操作系统为基础的移动设备出货量将从2013年的8.989亿台增加到13.7亿台,年复合增长率15.1%。

    到2015年,在全球传统PC、平板电脑、ultramobile以及手机设备中,Android操作系统占据全球移动设备市场份额将从48%增至53%。而在2013年到2015年间,基于Windows操作系统的设备仅会从3.334亿台增加到3.736亿台,依然占据全球市场14%的份额。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 大联大 富昌 Avnet

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

不同意
同意并继续