2014年已经过半,在这半年时间里,IT业界各品牌纷纷推出了多种新品,其中不发出色的科技潮品出现。回顾上半年各产品线的几百款新品,究竟哪款令你为之经验?我们不妨来做一个盘点。
“强安卓”小米平板
小米平板是众米粉更为期待的一款产品,关于小米将推出平板电脑产品的传言似乎从两年前就开始传出,一直以来小米平板在米粉中的呼声也非常高,这次小米平板的发布可以说是众望所归了。这款小米平板在上市之前就吵得沸沸扬扬。
小米平板和iPad mini长得实在是太像了,无论是边框、摄像头、厚度、体积,小米平板的外观都与iPad mini保持高度一致,小米平板8.5mm的厚度也与iPad mini保持接近,两台机器是如此的想象,我们甚至怀疑两者的边角弧度都是一样的。
从机身背面到正面的塑料膜开始,小米是实实在在的模仿了苹果的诸多细节。机身8.5mm的厚度在平板电脑中算不上什么值得称道的标准,不过360g的重量还算比较轻盈。小米平板有足够快的NVIDIA处理器、足够强劲的PC级显卡,屏幕表现也很棒,它重量轻盈,价格便宜。
外星人装备升级-Alienware 17
游戏型笔记本在今年呈现出爆发式的增长态势,无论是无论是在业内耕耘多年的传统厂商,还是一些名不见经传的小厂商,都在今年推出自家相应的产品,而这似乎并没有打乱Alienware(外星人)的节奏,稳步升级,不牺牲工艺而盲目追求性价比来迎合市场,是Alienware一直在坚持的,M17x一直是Alienware核心的机型,这次装备升级,再次袭来。
本次评测的是Alienware M17x系列的一款产品,官方售价自然不菲,相对于上一代M17x,在处理器方面升级到了i7-4700MQ,显卡方面也提高到了GTX 880M,在单卡游戏本中,性能还是非常强悍的,另外,外壳采用了阳极氧化铝与铝镁合金材质,打造出坚固美观的机身,经典的外星人头标、外星铭文、AlienFX背光等等个性化元素,都一一呈现在用户的面前。
Alienware可以说是当今世界上令人叹服的旗舰游戏本品牌,除了拥有的硬件性能之外,Alienware在做工、设计以及个性化等方面,都罕有对手能够企及。在前几年一度没有外观变化的背景之下,Alienware系列近两年来对外观设计进行了重新定制,虽然整体的风格依旧是个性十足、霸气十足,但是在线条的运用、个性化元素的配比、以及一些细节方面,都做了不小的改变。这其实对于旗舰级产品而言,是比较困难的,毕竟旗舰产品自身模具的成本非常高,重新开模的话,费用会更高。所以这也是旗舰级产品一旦“定妆”之后,几代之内都不会轻易更换外观的主要原因。
首先我们来看看Alienware 17的整体外观设计。它给人的印象必然是极为深刻的,阳极氧化铝顶盖,加上铝镁合金机身,并且配上类肤漆质感涂层,让机器既具备出众的坚固性,又具备不错的触感,在视觉、触觉上给用户以的体验。
编辑点评:
Alienware 17在外观重新设计之后,依然保留了非常高的品质,而且和上一代相比,张扬夸张的设计丝毫不落下风,配置方面升级的GTX880M让其游戏性能更加彪悍,成为名符其实的单卡之王,虽然使用了混盘设计,但如果能换成SSD纯固态,相信会有更好的表现,总的来说,对于高端游戏本来讲,如果你追求高品质高性能,同时预算较为宽裕,那么Alienware 17是非常不错的选择,和18英寸的Alienware 18相比,17显得更具性价比。
博朗全新5系"四驱"剃须刀
如果是汽车,根据官方宣传的“四驱”关键词来看应该是辆SUV,联想到保时捷卡宴在中国市场取得的成功以及国内消费者对于汽车类型的偏爱,博朗跨界做汽车真不是没可能的事儿。如果不是汽车,那么博朗发布的产品究竟和汽车有着怎样的联系?是外观的设计还是技术方面的创新?这些疑问一直在困扰着我们。
直到博朗将全新5系“四驱”剃须刀拿到我的面前,我才知道作为2014年博朗中国首发的重磅新品,这款产品无论从外观还是机身设计都处处体现着赛车的元素,“享受高低起伏的乐趣”“四驱”“动力提升20%”“红黑配色设计”即便是从官方了解到的产品信息也很难将其与剃须刀联系在一起。究竟是怎样的一款产品?中关村在线作为博朗首发评测媒体,将通过这篇文章为你一点点揭开产品的神秘面纱。
我们可以从博朗全新5系“四驱”剃须刀的身上看到从°CoolTec冰感剃须刀就延续下来的设计风格,相对圆润的按键设计以及机身线条勾勒,看上去不一定锋芒毕露,但是这种流线型的机身设计让产品握持在手中的感觉极好。同时机身采用了单体结构技术并辅以碳纤维增强塑料加以巩固,这种设计常见于F1赛车,也让博朗的剃须刀经受得住高空坠落的苛刻考验。
德国博朗全新5系“四驱”剃须刀机身正面提供有两个按键,分别是电源开关(旅行锁开关)以及活动感应刀头的开关。电源开关的下方有一个小型的显示屏,可以实时显示当前的剩余电量(5级电量显示)以及清洁提示灯和旅行锁指示灯。
与博朗传统5系和7系一样,“性能版”新5系的刀头同样采用的是活动感应刀头,而作为以四驱为主打的全新“性能版”5系而言,刀头的倾斜角度得到进一步的提升,达到了正负20度,而传统5系则只有正负17度,别小看这一点角度的变化,除了进一步贴合男性面部轮廓之外,也着实考验着厂商对于产品耐用度以及稳定性的考量。
编辑点评:与博朗全新5系“四驱”剃须刀接触的时间越长,你会越容易被他细节设计上的极致所吸引。无论是红色的灯光还是镜面烤漆的机身,再或者是颇具质感的刀头。你会明白为什么德国品牌能够得到全球这么多用户的认可,严谨以及专注,也让我们再次见证了德国制造精神的完美呈现。
东芝Z30顶级商务本
和两年前超极本初出茅庐所引起的高关注度相比,这次拿到这款东芝Portégé Z30的时候,超极本的概念似乎已经远去,几乎没什么人还记得,也不愿提起,作为Z30的上一代机型,东芝Portégé Z830曾经是首批超极本之一,和蜂鸟S3、华硕UX一样都是极具特点的产品,可惜那个态度端正、产品纯粹的超极本时代再也回不来了。
不过,值得高兴的是,在东芝Z30身上我们依稀能看到一些当年超极本的影子,这是一款顶级商务产品,没有“2in1”“触摸”“4K屏”这些花里胡哨的配置,而是认认真真的做产品,提高工艺增强体验,这是笔者十分喜欢它主要的原因,在目前的商务产品线上,很多厂商走进了一个误区,追求的是极端的轻薄,而忽略了接口和键盘等直接关系到用户体验的因素,而东芝Z30在这方面表现的令人满意。
凭借出色设计理念与制造工艺,东芝Z30在2014年德国红点设计大奖评选中再次斩获多项大奖,东芝Portégé Z30-A与Tecra Z40-A两款轻薄商务笔记本联袂获奖,它们是专为商务应用量身定制的轻薄机型,简洁大气的设计、坚固轻薄镁合金机身以及丰富的扩展能力都是获得评委们青睐的重要因素。
编辑点评:
东芝Portégé Z30在顶级商务本中,是性价比非常高的一款,和ThinkPad X1 Carbon以及XPS 13就相比,Z30的海淘价格要更实惠一些,Z30没有张扬的外表,却在一些小细节上尽可能的人性化,13小时的续航十分惊人,完全可以实现无电源办公。配置方面,256GB SSD固态硬盘在存取方面的成绩也十分优秀,完全满足商务办公的日常需求。