详情页
首页>资料大全>企业资讯
三大特色证明win8是好的平板操作系统
赛迪网    发表于   2012-08-20
    8月17日消息,据国外媒体报道,对于平板而言,Windows 8也许是好的操作系统,其中三大特色证明Windows 8比iPad以及Android平板较好。

  信息速览功能

  Windows 8的设计灵感来自于Windows 手机,操作界面上有专门用来显示各种实时变化的信息的栏目,叫做实时图块(Live Tiles)。社交媒体更新、新闻、邮件、日历以及很多内容都可直接添加到该栏目中。只需要略过一眼,用户就能看到所有重要的信息,轻击其中某一图块,就会显示更多详细信息。而相对的,iOS与Android平板是心应用程序为核心并非是以信息为核心。

  快捷工作模式

  通过添加蓝牙键盘,无线鼠标以及其他硬件,Win 8平板就摇身一变成了传统PC。不过,iPad或者Android也能做到这点,Win 8平板似乎没什么优势。其实不然,Win 8平板可能运行多种应用,尤其是Office。iPad和Android却不行。

  添加喜欢的应用

  iOS和Android平板能运行的应用不包括完全版的应用程序。在Win 8完整版中,不是Win 8 RTM,用户可能运行完全版程序。不管是Office、Photoshop还是其他什么应用,用户都可以在Win 8上运行。当然Win 8也拥有本机应用程序,用户也可以添加这些应用程序。它是惟一的一款能让用户既能运行大的应用程序和小的应用程序的平板操作系统

标签: 三大特色 win8 平板操作系统 ICKEY IC代购 Ic采购 元器件采购 元器件采购平台

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续