如今的智能手机平台,语音助手已经成了标配,iPhone的Siri、Android的Google Now以及WP8.1的Cortana,但是它们仍然有太多的地方需要改进,它们很容易就会误解你的问题、不理解你的话,有时它们的回答驴头不对马嘴,令 人哭笑不得。所以,如果一款语音助手的精准度和性能方面较对手突出,那么也是能够作为移动操作系统的卖点宣传的。
根据Munster昨日发布的一份报告,他选取了800个问题,测试Google Now和Siri的理解能力和问题解答能力。在这800个问题中,有一半是在户外询问,有一半是在户内询问;问题主要集中在五个领域:本地信息、商业、导航、常用信息、系统命令。
Munster的团队发现,Siri只有3%的问题是从Google上搜索的,而2012年12月的时候这一数据高达27%。取而代之的是,Siri使用微软Bing作为默认搜索引擎,苹使用果地图作为导航问题的依据。此外,Siri自身还能解答4%的问题。
相比Siri,Google Now在准确性上略胜一筹。在正确听到的问题中,Google Now可以准确回答86%,而Siri回答问题的准确度为84%。
Google Now在查找导航数据、本地信息和常用信息方面的能力尤为突出,但是在执行系统指令方面的能力不及Siri。
Munster报告中分别给两者进行了评级,Google Now为B级,Siri为B-级。