详情页
首页>资料大全>企业资讯
苹果牵手IBM 打造软硬件的强组合
OFweek电子工程网    发表于   2014-07-28
  • 穿牛仔T恤的苹果,和西装革履的IBM走在一起,会是什么化学反应?日前苹果公司与IBM历史性的宣布了建立排他性合作,以运用双方在各自市场中的优势创建一类新型业务应用,通过将IBM的大数据与分析能力嵌入到iPhone与iPad中,来推进整个企业级移动市场转型。

    历史很讽刺,三十年前,苹果的Mac和IBM的PC正激烈争斗,后来PC赢得了市场,但是IBM终还是卖掉了这块业务,而苹果虽然未成为桌面霸主,但是却在三十年却占领了移动端,而几十年风雨后,曾经的对手竟然牵手了。那称雄于终端的苹果加上长于企业管理软件的IBM,会是一个鼎盛期的黑莓呢,还是衰落期的黑莓呢?

    移动办公趋势

    移动办公和过去的企业级应用很不一样。过去的企业级应用重在服务器端,客户端已经基本上网页化,而在移动办公领域,原有的网页不能直接的搬到移动端,甚至很多应用需要和终端的能力相结合(比如拍照、位置等),也需要和终端相适配(操作系统、屏幕等),这些变化意味着原有的企业应用产品需要大幅的重构。

    同时,APP模式的客户端产品需要能够被分发、管理,这似乎是个轮回,以往网页应用不需要升级、不需要管理的好处被一扫而光。而且,由于BYOD的兴起,除了应用之外,对设备本身的管理也越来越重视,哪些设备可以访问,如何和个人自己的应用区分、如何防止个人和企业的数据混合,这些都成为企业级应用必须解决的问题,于是MDM成为了企业级应用管理的标配。

    当年,终端+应用合体的黑莓造就了当年成功的企业级应用,可终端式微之后,其合体的应用也难以被直接搬到风头正盛的IOS和Android上,因此黑莓倒下后,留了一片空白的市场。而SAP、MI甚至微信等都杀入这个领域,苹果此番和IBM的合作颇有当年黑莓合体的感觉。

    合作看上去很互补

    单纯从双方的能力上看,合作相当的完美。

    苹果的iPhone和iPad在商务人士中占有率奇高,据库克称全世界超过98%的财富500强企业及超过92%的全球500强企业都在使用iOS设备开展业务,尤其是 iPad是绝对的霸主,它们是移动办公好的载体。终端之外,苹果在办公软件也独树一帜,但更多的只是面向终端的应用,企业级应用涉及甚少,毕竟,要了解行业、深入行业以及进行企业级应用部署,是个旷日持久的事情,那么重的产品不是苹果擅长的。

    而IBM在金融、电信、电力、交通等诸多大行业已经扎根多年,企业级应用的提供能力、安全服务能力已经得到认可,另外,IBM引以为豪的解决方案团队,有大量的行业咨询和部署顾问(号称全球有10万名),这些线下团队的能力是保障企业级应用实施的关键。不过,在桌面互联网时代就卖掉PC、力挺以服务器端为核心的策略,竟然碰上了终端复兴的时代,缺乏终端的IBM其实很有生存危机感。

    于是两家合作了,既门当户对,又优势互补。至少这样的合作,让很多既有累积多年的IBM软件、又开始购入苹果做移动办公设备的大企业来说,有了完美的解决方案。

    仍有危机

    看上去互补的合作,其实各有算盘。

    虽然影响力仍然巨大,但是在数据上,苹果在手机端的份额日益减少,高端商务人士是其核心的用户群体,一旦失去,对于以硬件为基础的苹果来讲不可设想,打造护城河是其核心诉求,拉拢IBM甚至搞出排他协议,也是想接IBM在行业领域的影响力强化苹果在这个领域的话语权。

    但是IBM也显示了颓态,在移动互联网时代,IBM并不突出。一方面,IBM在终端产品方面一直不算强劲,重管理轻体验的行业思维犹在,这也许在PC时代还能行得通,在日益考量使用感知的移动互联网时代,恐怕难以和各种创新产品竞争。另一方面,IBM在企业级管理中面向移动终端的MDM这个关键领域,能力不足,目前MI、SAP等已经占据先机。即便在其为优势地位的大数据云计算领域,也受到了去IOE的挑战。

    两者的合作,从某种角度看更像是一种抱团取暖,在各自领域希望获得多一点的筹码。

    往深层次里说,这也是封闭和开放的长期战争。当年苹果因为封闭而更一体化,但PC因为开放而赢得桌面之战。黑莓也因为封闭而在移动端特别好用,但也因为封闭而衰落。而当前,苹果虽不至于到黑莓的境地,但是也同样面临着不够开放而发展不够快,即便和IBM排他,也无法解决不够开放的问题。所以,即便是三十年前的宿敌抛开前嫌强强合作,但未必会逆转趋势。

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、 Wpi (大联大)、 Future (富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、 Chip1stop 、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    标签: Chip1stop Future Wpi

    相关阅读

    ·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

    ·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

    ·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

    ·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

    ·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

    不同意
    同意并继续