详情页
首页>资料大全>企业资讯
英特尔公司举办“超极本TM夏令营”
EEWORLD    发表于   2012-08-20

北京,2012年8月16日—英特尔公司举办“超极本TM夏令营”,全面展示基于第三代智能英特尔@ 酷睿TM处理器的全新超极本TM。随着技术的进步和互联网的普及,计算设备在人们的生活中重要性与日俱增,消费者对于计算体验的需求也在不断上升到新的高度。PC诞生三十年后,超极本应运而生,正是为了满足消费者对于全方位优秀计算体验的需求。英特尔于今年四月推出的第三代酷睿“芯”让超极本如虎添翼,拥有了愈加另人惊艳的表现。英特尔“超极本TM夏令营”旨在展示全新超极本的优异性能,以及在实际应用环境中为消费者带来的真实体验。

英特尔中国区产品经理杨青介绍说,“创新3D晶体管、22纳米制程工艺令第三代智能英特尔@ 酷睿™ 处理器的效能大幅提高,基于这一酷睿“芯”的全新超极本实现了性能上的自我超越。更为重要的是,这一技术突破为消费者带来了体验的全面升级。全新超极本在视觉效果、无缝互联、内容创建、响应速度等多方面体现了强劲性能,而这些正是如今消费者在PC设备上所寻求的核心体验。”

英特尔中国区品牌及市场策略经理何刚表示,“超极本诞生一年以来,英特尔携手产业伙伴以超极速度为消费者提供优秀的产品和丰富的体验及购买渠道。目前市场上已有约40款基于第三代智能英特尔@ 酷睿TM处理器的超极本,这些产品具有卓越的娱乐和办公功能,能够全面满足消费者在办公模式、娱乐模式,以及移动中的多种计算需求。”

极炫家庭——无与伦比的影音娱乐体验
在家庭娱乐体验区中可以看到,全新超极本所搭载的HD Graphics 4000核芯显卡在高清影音处理方面性能非凡,并支持畅玩主流游戏,为消费者带来精彩绝伦的视觉享受。除了自身纤薄便携、功能强大之外,通过英特尔支持的WiFi、WiDi等技术,超极本还能够与电视、智能手机、平板电脑等终端设备之间实现无缝互联,为家庭带来可分享的影音娱乐体验。超极本支持同时多路视频预览,并可通过WIDI将选定内容投放到大屏幕,使分享变得轻松愉快。超极本上的视频可以通过WiFi在平板电脑、智能手机等终端上播放,而手机上的照片则能够通过超极本的无线显示转到大屏幕上,与家人和朋友共享美好回忆。

极智办公——极快捷响应和高效内容创建
超极本不仅娱乐体验出众,同时也是办公好帮手。在工作室体验区,超极本展示了极快速完成照片批处理、视频转码等超强功能。全新超极本响应极其快捷,快速开机,能够更快加载和运行常用的应用程序,且从深度睡眠状态 (S4) 恢复至正常使用状态(支持使用键盘)只需不到 7 秒,而智能响应技术则能为用户带来更优秀的交互体验,使超极本成为能够与消费者无延时、流畅对话的办公助手。全新超极本提供5至8小时甚至更长的使用时间,让消费者在更长的时间内可以随意移动,而不受“电”和“线”的限制。

诞生一年以来,超极本已经从一个概念迅速成长为全行业认同的PC产业发展新机遇。预计到今年年底,与消费者见面的超极本产品将超过140款,这个骄人的数字凝聚了英特尔以及所有主要OEM厂商和零部件厂商的共同努力。而这一全行业的创新努力正在加快步伐,并在不久的将来,将以触控、声控等多种形态的超极本再次为消费者创造体验奇迹。

标签: 英特尔 Future采购 搜索平台 采购平台 Avnet采购 安富利采购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续