很多人都认为米4并不惊艳,因为类似配置的产品实在太多。来看看米4的主配置:高通骁龙801四核 2.5GHz处理器,3GB的LP-DDR3大内存。
芯片上,高性能低功耗的骁龙801现在已经是很多主流旗舰手机的标配。
且不说现在遇到元器件良品率问题一直没能量产的锤子手机就是骁龙801,早在今年2月份三星发布的GalaxyS5就是这款2.5GHz高通骁龙801处理器。还有索尼Z2,搭载了主频为2.3GHz的骁龙801四核处理器,3GRAM。而LG这两天刚刚发布的G3Cat6,CPU则升至高通骁龙805。
芯片,给钱就能升级性能。内存就更不用说了,在消费者层面根本连品牌概念都没有,屏幕曾经是卖点――夏普、LG、三星,大猩猩、蓝宝石,不过现在也就那么回事。现在你会因为买了一个新手机而兴奋么?
没有了!就连目前神秘、被期待的iphone6,到目前为止传出的主要变化也不过是屏幕――4.7和5.5。
还记得上次让人们兴奋,是在2007年1月,苹果在旧金山宣布推出iphone,那是一个让人们热血沸腾的时刻,从此手机进入手指时代――触屏改写了此后手机行业的所有历史;另一次让人们兴奋,则是谷歌推出安卓系统,颠覆了苹果的iOS,开创了另一个操作系统时代。
现在的手机行业,无非是对硬件性能的盲目升级――无论是骁龙801还是805,只要肯出钱,就能有,各个厂商无非是在看需求有多大。
那么现在,手机行业在等什么?
一定是等待下一个能够让行业兴奋的技术。而在此之前,人们可能会感觉手机已经没劲了。
炫的技术是什么――有了划痕能自我修复的材料么?
LGGFlex一大亮点之一便是机身的自我修复功能。但这个功能估计不是性感的,很多人多半根本不在乎这个听着就多余的发明,每两年甚至一年就换一次手机的年轻人需要手机自我修复么?划花了就买个新的手机多爽。
如果不是材料,那么应该是能带来感官刺激的那种。或许屏是直接的。
正在开发的软屏技术能不能让人们振奋――
LGD958(GFlex)作为全球款柔性屏幕四核手机,配备了一块6英寸超大POLED显示屏,而且为曲面屏。
屏幕做弯了好玩么?悬。但或许可折叠的屏能带来巨变。
折叠屏幕能让手机的大小减半,或许能够带来更多意想不到的用法,试想如果将来有一天手机的屏幕打开后能扩大三到四倍,那么是不是手机就有可能替代随身的笔记本电脑?再加上拼接屏幕呢?
更能令人心血为之沸腾的是透明屏幕技术,这几乎是可以跟2007年苹果发布触摸屏iphone一代一样相提并论,整个手机,就像一块玻璃板,上面有彩色APP的图标,够炫,但是也够贵――所以,还需要等技术的进一步成熟和普及,等到成本降下来,等到价格低到适合买来装在裤兜里。
那种手机应该是能够让所有人愿意排一夜以掏腰包先得为快的。
除了屏幕之外,还有传感器。
科学家们正在努力研究各种传感器和手机的结合点,传感器越多,手机的功能就越强大,带来的玩法就越多。
事实上,此前的陀螺仪和重力计、平衡仪已经给手机带来了很多新奇的功能――特别是在游戏上。
那么目前还有什么传感器可以让手机变得如虎添翼?
温度和湿度传感器,能够让手机成为一个探头,大到感知周围温度变化,感知火灾,小到频频侦测机主体温,且在线传送给健康中心的数据库,都不是件难事。
再例如测量高度、测远近、高精度的传感器,可想象的空间就更大――谷歌搞的无人驾驶汽车原理就是通过不断测量汽车与前后左右车辆的距离,再高频度传输到云端,随时计算并修正车的速度。而这些传感器如果用在手机的体感游戏上,将可能带来全新的体验。
此外,外界还有报道称美国加州大学伯克利分校的研究人员已经开发出了一种新型传感器的原型产品。这种传感器的外形体积已经符合放进手机的条件,让环境和健康机构去大范围地检测烟尘和危险的化学物。与此同时,美国环境保护局也正在开发一种移动空气监测传感器。
联想起智能家居,那可想象的空间就更大了。如果有一个探测污垢的传感器被藏在手机里,那么不仅可以感知周围有哪个人“懒”到快臭了的地步。
心率传感器呢,那就更得谨慎安装了。当然,这个东西加到手机里固然能够侦测一个人的心跳是否正常――心跳骤停等关键时刻,或许能够通知远程的急救中心派人来救命,但也有一种可能,会暴露你是否在说谎或者听到了别人的话后的真实反映。
这些传感器加到手机里很可能让手机增加特殊功能――然而目前很多不是处于实验室阶段,就是在测试阶段。除了3G到4G这种物理性能的提升外,在革新性技术进步带来手机行业又一轮革命之前,或许现在的手机行业还将经历一段死气沉沉的时段,大家只能拼成本,拼规模效应。