详情页
首页>资料大全>企业资讯
国产AMOLED面板将搭载终端设备入市
OFweek电子工程网    发表于   2014-07-28
  • 2014年7月23日和辉光电首批5" HD AMO LED显示屏 正式出货,成功打破日韩厂商AMOLED显示屏的垄断地位,携手终端手机制造商为用户带来全新的视觉与功能体验。

    超轻薄

    这款显示面板的显示尺寸为4.99英寸,厚度也仅有0.66毫米,配备着左右超窄边框1.8+1.8毫米将带给手机显示更好的视觉体验,同时10.2g的重量也带来了手机用户更好的手感体验。

    真实RGB排列,主动自发光

    根据和辉光电批示的数据显示:正视角对比度为12,000:1,大视角对比度1,000:1,色彩饱和度NTSC为100% 。像素排列也使用了Real RGB模式。

    动态高对比,超低功耗 ;健康护眼,户外可视

    和辉光电5" HD AMOLED显示屏拥有着720RGBx1280 (自发光像素)的分辨率,不仅在室内护眼的低亮度对比和有害蓝光能量摄取上有巨大的优势,而且在户外可视度标准上带给用户视觉体验。另外,在能耗方面AMOLED面板耗电量大约仅有700mW左右,比起传统的LCD液晶屏具有无可比拟的优势,未来技术还有再下降的空间,提高移动消费类电子设备的电池续航力。

    5” HD AMOLED显示屏

    和辉光电AMOLED显示屏的出货,标志着由我国自主研发的AMOLED显示屏已经成功进入批量生产阶段,打破国外供应商的垄断,很快就会搭载终端设备进入消费者手中,带来全新的移动智能显示。

    2014年7月31日,和辉光电将在深圳举办“ 2014和辉光电AMOLED新产品推介暨健康护眼研讨会 ”活动,届时5" HD AMOLED显示屏也将展出。欲了解更多详情,请关注://www.ofweek.com/topic/2014/AMOLED/

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future( 富昌 )、 Avnet (安富利)、 Arrow (艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    标签: LED显示屏 富昌 Avnet Arrow

    相关阅读

    ·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

    ·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

    ·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

    ·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

    ·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

    不同意
    同意并继续