智能手机+应用程序
想要为你的汽车加入HUD,简单的办法是通过HUD应用,你也可以通过这种方式来测试自己是否真的想要在这种技术上继续有所投入。在下载并安装之后,你只需要把手机放在汽车的仪表盘上面,显示屏在挡风玻璃上的倒影便可成为HUD画面。
无论是Android还是iOS平台,都拥有数量众多的HUD应用,感兴趣的用户可进行尝试。
专用HUD设备
如果把智能手机或是平板电脑当作HUD使用有点麻烦,那你可以选择购买一款专用的HUD设备。这样一部设备拥有自己的透明显示屏,并会将所有的信息投影在其表面,不过其中的内容并不会和HUD应用有什么不同。
智能眼镜
这个选择存在两方面可能的限制:可选择的智能眼镜设备太少,以及道路法规上的争议。虽然在开车时佩戴智能眼镜这种行为距离普及还有非常长的距离,但这并未阻止相关HUD应用的出现。
如果你拥有一部谷歌眼镜,它可以为你带来为方便的HUD功能,因为无论你往哪看,相关的信息总是会呈现在你的视野范围之内,同时也避免了为专用HUD设备提供能源的麻烦。但在使用之前,请确保当地法律允许在驾车时佩戴谷歌眼镜。