详情页
首页>资料大全>企业资讯
威锋电子新一代USB 3.0主控芯片获得USB-IF认证
超频者天堂    发表于   2012-08-20
    威盛电子集团旗下USB 3.0控制器晶片领导厂商威锋电子(VIA Labs Inc., VLI),宣布其第二代USB 3.0主控晶片VL805获得 USB IF 协会的认证。

VL805是一颗具有四个USB 3.0端口的主控晶片,支援xHCI v 1.0规格,且符合市场上作业系统趋势,在Windows 8 WHCK的测试项目中,「Debug Capability」为必测项目,众多台系USB 3.0主控晶片当中,VL805是少数具备「Debug Capability」功能的USB 3.0主控端晶片。

尽管对此项目,大多数的厂商都有取得一定时间的「宽限期」,但大多无法争取到足够的时间。对系统厂商而言,在宽限期限来临之前,需更换产品解决方案,自是不小的麻烦,亦增加不可避免的替换成本。使用VL805即可省去更替的困扰,为产品争取到更快的量产上市时间。

VL805采用QFN 68封装,使用较少的PIN脚,有效降低生产成本,使产品极具竞争力。此外提供USB充电功能,支援USB Battery Charging 1.2 和Apple Charging。

韧体方面,控制VL805的韧体可放置于BIOS中,随着BIOS更新,同时即提供韧体更新,藉以提升较佳的相容性。由于减少存放韧体的SPI ROM,进一步降低设计成本。VL805亦支援UAS传输模式,在BOT和UAS模式的传输性能方面,相较于美系和日系的USB 3.0独立控制晶片而言,VL805亦有不错的表现,可提供的性价比。











标签: 威锋电子 USB 3.0 国外IC采购 国外IC搜索 电子元器件搜索 电子元器件采购 Digkey搜索

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续