详情页
首页>资料大全>企业资讯
赛普拉斯的EZ-USB CX3摄像机控制器
EEWORLD    发表于   2014-07-30

     为Raytrix全新的3-D摄像机带来5-Gbps的 USB 3.0性能,灵活的CX3解决方案现已量产;由全新参考设计套件提供支持。

     赛普拉斯半导体公司日前宣布,Raytrix GmbH在其全新3-D摄像机中选用了赛普拉斯的EZ-USB® CX3™ USB 3.0 摄像机控制器。EZ-USB CX3目前已全面量产,为创新性的R42 3-D光场摄像机提供5-Gbps的性能。R42可拍摄4000张4000万像素的图片,利用CX3解决方案的吞吐能力可以提供扩展景深的3-D图像。这款万能摄像机尺寸足够小,可用于多种场合,例如机器视觉、运动跟踪和表面检测。

     EZ-USB CX3是业界灵活的USB 3.0摄像机控制器,凡是支持移动工业处理器界面(MIPI)2类相机串口(CSI-2)1.01版标准的任何图像处理器,均可采用这款产品,添加USB 3.0连接性。 CX3理想适用于高分辨率(HD)、高速图像捕获应用。CX3能够在无需压缩的情况下传输帧频为每秒30帧的1080p或帧频为60fps的720p视频。CX3解决方案可由赛普拉斯合作伙伴e-con系统公司推出的Denebola 参考设计套件进行支持。该套件具有可量产的参考设计电路板,可加速HD摄像机产品的上市进程。该套件利用CX3的SuperSpeed USB性能无缝处理大图像文件以及无需压缩地传输HD视频,以避免损失图像质量。

     Ratrix GmbH 的创始人Lennart Wietzke博士说:“EZ-USB CX3 USB 3.0控制器提供了R42摄像机急需的性能。CX3的 SuperSpeed USB 3.0性能使R42拍摄的图像具有无与伦比的3-D景深。其独特的EZ-USB灵活性及赛普拉斯强大的技术支持缩短了我们的设计周期。”

     赛普拉斯USB 3.0事业部高级总监Mark Fu说:“赛普拉斯自1996年起就是USB技术的,我们有无可匹敌的低速和高速USB解决方案。随着CX3摄像机控制器加入到我们独有的FX3, FX3S 和 HX3的行列之中,我们现在也有了业界强大的SuperSpeed USB产品线。客户对CX3的反馈令我们十分兴奋,这次CX3 赢得了Raytrix突破性的R42 3-D设计,就是个很好的例子。”

     他还说:“来自e-con系统公司的强大设计套件为我们拓展了CX3 的设计支持能力。该套件使得设计流程更加顺畅,可以让客户更容易地向市场推出顶级质量的高清摄像机。”

     e-con 系统公司总裁Ashok Babu说:“我们与赛普拉斯紧密合作,围绕CX3摄像机控制器推出了全新的Denebola参考设计套件。USB 3.0摄像机市场随着机器视觉、工业、科学、医疗和消费产品的需求而不断成长,而CX3恰恰迎合了这些应用的需求。配合赛普拉斯详尽的资料,设计者们可以采用我们的套件,高效地创造出能在主流操作系统上即插即用的符合USB Video Class 协议标准的摄像机。”

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: e络盟 贸泽 大联大