详情页
首页>资料大全>企业资讯
盘点史上奇葩的DIY硬件(图)
OFweek电子工程网    发表于   2014-08-01
  • (作者:BOTA)

    DIY硬件发展至今,主流大众装机可能只是为了获得更好的使用体验,而觉得硬件本身是比较枯燥,因为大家更关注的,是其性能、质量和价格等因素。但出于各种目的,厂商们总是不甘寂寞、各出奇招,以致于不时发布一些令人瞠目结舌的硬件产品。今天为大家带来的就是DIY硬件界所绽放的一朵朵奇葩。各种脑洞大开的设计,不禁让人觉得“竟然可以这样搞啊!真的可以这样搞么?”

    总有一款雷倒你!那些奇葩硬件大盘点

    奇葩硬件盘点TOP1:让人OTZ的CPU散热器OCZ Cryo-Z

    首先给大家上一张图!

    “小编,说好的散热器呢?你上个机箱图是要闹哪样啊!”也许大家会这样问。但是,这个就是散热器啊……而且,还是一个自带压缩制冷的散热器。

    这是OCZ在2009年推出的一款产品,使用了一种基于相变技术的高级处理器散热方案,自带温度监控电路,可将喷嘴处的温度稳定保持在-50~-45℃,并有过温保护机制,蒸发隔间温度达到60℃的时候发出警告,70℃的时候自动关闭系统,100℃就自动关闭计算机,同时散热部分完全隔绝,以避免冷凝。

    霸气侧漏的装机图

    编辑辣评: 不知道大家对OCZ的这款CPU散热器怎么看,反正小编是OTZ了……

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser( 贸泽 )、Element14(e络盟)、Wpi( 大联大 )、Future( 富昌 )、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    标签: 贸泽 大联大 富昌