进入下半年,业界有两件非常重要的事情。其一,中国电信联合Qualcomm在南京举办2014年天翼手机交易会暨移动互联网论坛。据报道,交易会期间中国电信联合终端经销商与多家终端厂商共同签署了总量达6200万部的天翼智能手机采购确认书,创历届手机交易的新纪录;其二,工信部于6月27日宣布,批准中国电信、中国联通开展LTE混合组网试验。这意味着中国很快将进入TDD/FDD混合运营时代。
TDD/FDD同根同源
中国电信在交易会期间旋即宣布,未来将在上海、西安、成都、杭州、武汉、南京、济南、合肥、石家庄、海口、郑州、重庆、深圳、南昌、南宁、兰州16个城市开展LTE混合组网试验。而中国联通也表示,其FDD/TDD混合组网试验将在上海、广州、深圳、重庆、郑州、武汉、成都、西安、长沙、济南、杭州、沈阳、哈尔滨、福州、南京、石家庄展开。
中国电信集团公司董事长王晓初在交易会期间表示,中国电信将进一步加大4G建设投资,希望大家共同努力,未来提供一定数量的4G手机满足消费者的需求;Qualcomm执行董事长保罗·雅各布博士也来到南京参加了天翼手机交易会暨移动互联网论坛,他表示,2007年到2013年,中国3G/4G手机出口的年复合增长率超过30%,中国厂商为全球智能手机发展作出了极大的贡献。他同时作出坚定承诺,未来Qualcomm将继续和中国电信等一起,为中国无线产业的成功做出努力,为中国消费者带来先进的3G/4G移动体验。论坛期间,为了感谢Qualcomm为产业链发展做出的贡献,中国电信董事长王晓初代表中国电信向Qualcomm颁发了“全球CDMA终端杰出贡献奖”。
事实上,全球业界对于TDD/FDD混合运营早已达成基本共识。全球移动设备供应商协会(GSA)主席Alan Hadden先生曾表示,“由于LTE是全球统一、通用标准,LTE FDD与TDD的网络部署和用户终端制造都可以极大地受益于LTE的全球规模经济。”而工信部在批准中国联通、中国电信进行混合组网试验后,作出如下解读,“TD-LTE(即LTE TDD,编辑注)和LTE FDD相互融合并共同发展已成为未来全球移动通信产业的趋势,目前全球已有13个TD-LTE/LTE FDD融合网络。根据ITU建议,我国同全球各国一样,也分别规划了TDD和FDD频率,可同时满足我国TDD和FDD制式移动通信系统的发展需求。未来,为充分利用频率资源,方便用户在国内国外都能很好使用移动通信业务,我国需统筹发展TD-LTE和LTE FDD。”
而早在MWC期间,中国移动总裁李跃就曾表示,五年来,中国移动推动TD-LTE(即LTE TDD)产业发展始终坚持的一个追求,就是实现融合。TD-LTE和LTE FDD是一个LTE,只是有两种不同的表现形式。TD-LTE可以使剩余的频率得到充分利用,得到更高效的组织。据媒体报道,目前中国移动的系统已经实现了LTE TDD和FDD两个模式的高度融合,可以实现两个业务的无缝切换,并已推出5模10频、5模13频,甚至6模多频等终端。
技术角度,LTE作为一个全球通用标准,特别有助于全球打造统一的产业链。3G时代各种通讯制式互不兼容,4G时代不存在这个问题——LTE是基于3GPP发布的技术规范的全球通用标准,同时适用成对和非成对频谱的部署。基于管理3G网络的经验,为了避免市场碎片化,全球运营商从开始就推动和部署LTE作为一个通用标准支持FDD和TDD模式,两个模式间只有非常小的必要差异。目前看来,因为LTE FDD在全球部署较早,已经获得了终端规模上的成熟和成功, LTE TDD终端推出较晚,但由于技术和产品的共通性,TDD将受益于FDD部署的规模 。
“40个频段”不再是难题
目前观察,4G手机一定得支持多模3G/LTE和多频,以实现全球语音和移动宽带漫游,这是消费者和业界达成的共识。而现在,全球共有40余种不同频段,频段不统一是全球LTE终端设计的障碍。鉴于此,Qualcomm推出了RF360射频前端解决方案,这是一个“360度全方位”方案,协调调制解调器和天线之间的所有基本射频组件,能够简化和解决蜂窝射频前端面临的众多复杂挑战,支持所有主要种网络制式和全球主要使用的射频频段。
以 RF360重要组成部分QFE110为例,这 是全球首个应用于3G/4G LTE 终端的包络追踪(ET)技术,可降低30%的发热和20%的功耗,从而使终端更薄且电池续航时间更长。RF360的重要组件还包括QFE15xx和QFE23xx,前者是业界首款天线匹配调谐器,后者是首款集成多模多频的功率放大器(MMMB PA)和天线开关。日前,亚马逊Fire Phone发布,这是首款采用完整Qualcomm RF360前端解决方案的智能手机,支持LTE(9个频段)/UMTS/HSPA+/DC-HSDPA(5个频段)/GSM(4个频段);而中兴通讯Grand S II和星星一号等是首批采用QFE23xx和包络追踪(ET)技术。“天机”Grand S II支持5模17频,媒体评价“更多制式、更多频段、手机更薄更省电”。
观察近段时间国内外企业发布的4G手机,基本均支持LTE TDD和LTE FDD“同一标准,两种模式”,且向后兼容3G/2G网络。其中一些的4G手机包括采用Qualcomm骁龙™801处理器的OPPO Find7、一加手机、nubia X6等等;而中兴通讯在电信交易会期间也发布了电信4G版中兴清漾2,同样支持LTE TDD/LTE FDD/EVDO/GSM。此外值得关注的是,微软也在MWC期间宣布,Windows Phone将支持双SIM卡,采用全系列骁龙处理器,支持LTE TDD/LTE FDD/WCDMA/TD-SCDMA/CDMA2000,并宣布与Qualcomm参考设计(QRD)深度合作。
从移动芯片角度,Qualcomm的多模LTE调制解调器从2010年代开始就同时支持FDD和TDD,如今已经发展到第四代,目前所有的Qualcomm LTE调制解调器芯片组不仅支持TDD和FDD,还支持LTE和2G / 3G网络之间的无缝互通。2013年9月,拥有混合网络的澳大利亚运营商Optus发布了全球首款支持LTE TDD和FDD切换的商用终端三星Galaxy S4 mini,即采用Qualcomm LTE调制解调器。
Qualcomm第四代3G/LTE多模调制解调器和射频收发芯片也已于去年11月份发布,支持LTE TDD和FDD Category 6网络上40MHz频宽的全球载波聚合部署,下载速率可达300Mbps。Gobi™ 9x35支持向后兼容,能够支持所有其他主要蜂窝技术,包括多载波HSPA(MC-HSPA+)、EVDO Rev. B、CDMA 1x、GSM和TD-SCDMA。而近日,华为宣布成功完成LTE Advanced Category 6连接测试,下载速率达到300Mbps。该试验即采用华为设备和Qualcomm Gobi 9x35调制解调器。而在6月19日,基于骁龙805和Gobi 9x35调制解调器,三星Galaxy S5 Broadband LTE-A发布,使它成为全球首款商用LTE Advanced Cat 6智能手机。
4G LTE是移动通信有史以来用户数增长快的技术之一,数据显示,从首个商用部署开始仅用3年半即达到1亿连接。而目前全球4G用户数已突破2.5亿户,在移动用户中的渗透率接近4%。未来,移动射频前端的不断发展将攻克LTE频段碎片化的难题,FDD/TDD共通融合以及LTE-A载波聚合技术也将加速4G LTE的部署,为我们带来全球一体化的4G LTE网络。