另外就在前两天,小米4手机迎来了首轮发货,37秒迅速售罄,也让我们对首批的放货量产生了无数的猜想。那么“让时光和猜想再飞一会”,这两天还曝出了“小米4成本价高于2k”的说法,究竟这款神机现在是不是亏本在卖?我们什么时候能买到货?小米4还是不是性价比选?我们一个一个问题慢慢讲。
问题1.小米4是否发热严重?
结论:玩游戏时发热较多,平时待机情况需要改善
单独来看小米的发热情况更严重
关于发热问题,其实此前在评测时我们就有过测试,尤其是此次小米4取消了石墨散热涂层和不再跑分后,我们对该机是否“发烧”也确实很关心。而仅从目前来看,小米4在进行了20分钟使命召唤4的运行后,镜头部分的温度达到了45.5℃,同时刚好是横向操作手掌贴合的位置,热感还是挺高的。
背面普通情况下小米4高了5度
同时,对比小米3,我们也看到小米4在日常中度运行时发热更为明显。不过需要注意的是,所谓的热度,其实和机身结构、CPU等诸多部件的发热爬坡存在明显联系,所以到不能说平时情况下米4更热。不过后依然要补一句,这台测试版米4在平时使用中确实会有些温热感,尤其因为边框采用不锈钢材质,所以高热地区比较集中。
问题2:续航表现如何?
结论:看视频游戏掉电较快,日常操作续航良好
理论上小米4拥有3080mAh大容量电池,在手机市场中电池容量并不算少,但是作为一款不可更换电池的手机,该机的续航情况依然是人们关注的。所以此次我们也拿出了不少时间对该机进行了续航测试。此次续航测试的的环境条件为:WiFi开启(保证联网)、屏幕亮度(室外模拟)、开启蓝牙(配合手环等智能可穿戴设备)、正常开启移动网络(信号差异强度差异可能会造成电量消耗不同)、音量开至(保持上相的原则),所以实际的续航水平其实是好于测试值得。
视频播放的耗电比较惊人
在测试中,我们选取了大型3D游戏、在线视频观看、社交软件浏览、通话功能、音乐播放这些日常场景,分别进行半小时试玩。该机以上场景依次耗电为:19%;24%;6%;4%;3%,总耗电56%,基本上处于正常用量一天肯定没问题的水平。对于发烧友也只能算勉强够用,普通用户体验相对较好。另外,该机在视频播放和大型3D游戏时的耗电惊人,不知道后期是否还会进行系统级别优化。
问题3:联通版米小4是否能够破解4G网络
结论:硬件上不支持,所以破解其他网络无望
随着高通SOC在基带方面的迅猛突破,如今不少手机表面上仅支持WCDMA模式,但是通过破解都能做到双3G通吃的。而此次小米4首批支持联通3G,8月份电信3G版,9月份移动4G TD-LTE版的节奏,也让不少心急的用户关心3G版能否破解的问题。
拆解中的芯片图
而仅从目前的拆解来看,目前联通3G送测版的小米手机4仅采用了高通WTR1625芯片,在硬件上是不支持LTE网络的,因此后期依靠软解来实现4G网络的手段就肯定行不通了。当然,尽管移动从今年上半年就开始发力4G,但是从终的表现看,4G的普及还需要一段时间。同时站在普通联通用户角度考虑,目前3G的上行速率已经可以非常不错的完成日常的应用需求,盲目的提升速率,其实并没有什么必要。
问题4:小米4究竟是否边框掉漆?
结论:采用金属喷砂工艺黑色经磕碰有可能釉面破损 白色版无掉漆之虞
金属边框,金属机身,伴随着这些年的发展,采用该材质的机型都曾经面临过掉漆的质疑。所以此次小米4的金属边框,同样也没能幸免。而要想说清这个问题,还得从发布会当时谈起。
关于掉漆 有些网友是这么反映的
早在发布会之前,小米就抛出了“奥氏体304不锈钢”这一材质的话题。经过长期普及,我们知道小米4的边框材质就是为普通的家用餐具不锈钢。同时,在发布会上雷军还指出边框采用喷砂工艺,其中黑色为釉面喷砂,综合来讲,釉面二字就成了解答掉漆问题的关键。
近期,网络盛传黑色版小米4评测机已经出现了“掉漆”的现象,而笔者手边那台黑色小米4也确实在左上角出现了金属原色。所以笔者拿出了家里洗手间的钥匙,在机身上各种刮擦,但是并没有出现任何“掉漆”现象。那么如今这些亮晃晃的金属色从哪来的?往下看。
某家媒体是这么说的 事实上小编狠心测试了下也确实如此
要想解答这一问题,归根结底还要落实在“釉面”二字上。纵观此前的消息看,小米4本身边框采用了喷砂的工艺处理,对手感材质有所提升,同时这一技术也巧妙的利用了金属原色,并不存在喷漆,当然也没有掉漆。而所谓的“掉漆”,是在强度过大的磕碰下,将整个釉层和金属挤压变形,露出不锈钢本体,才是终“掉漆”的真正原因。
后,如果是想购买黑色小米4的用户,一定要注意,可以平时摩擦边框,但是千万要避免磕碰,这点任何金属涂层产品都是如此。而如果想根除这个问题,其实我们还可以考虑购买白色版本,金属原色就不用考虑“掉漆”了。
问题5:eMMC 5.0是否真的是顶级传输速率?
结论:eMMC 5.0确属于目前为高速传输标准,但已经成为高通801芯片标配
mmc 5.0以成高通801标配
早在发布会上,雷军就在表明了高通801芯片的同时,顺便提了句小米4采用eMMC 5.0的传输标准,在传输速度上也是快的,那么实际效果如何呢?首先要明确所谓eMMC指的就是手机内存芯片的传输速率,作为对比,我们先来对比小米3和小米4的实际传输速率。
写
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。