详情页
首页>资料大全>企业资讯
MathWorks推出Simulink Real-Time提供完整、集成的实时仿真和测试
OFweek电子工程网    发表于   2014-08-05
  • OFweek 电子工程 网讯:MathWorks宣布将把SimulinkReal-Time用于Simulink产品系列。SimulinkReal-Time在公司的Release2014a(R2014a)中提供,可让工程师在连接到其物理系统的特定目标计算机硬件上,通过Simulink模型建立、测试和运行实时应用程序,提供完整的端到端实时仿真和测试解决方案。

    SimulinkReal-Time结合了xPCTarget和xPCTargetEmbeddedOption的功能,支持实时仿真和测试,包括快速控制原型、DSP、视觉系统原型和硬件在环(HIL)仿真。通过采用该技术,工程师可以扩展他们的Simulink模型,增加驱动模块,自动产生实时应用程序,定义仪表、在配有实时内核、多核CPU、I/O和协议接口以及FPGA的特定目标计算机上交互或自动化运行。此外,作为SimulinkReal-Time内部的一项新功能,高分辨率的实时目标显示实现了完整、集成的用户体验。

    MathWorks营销总监PaulBarnard说:"SimulinkReal-Time是MathWorks为需要交付完整的软件和硬件系统的应用支持,所向前迈出的一步。工程师现在无需中断,就可以对其整个系统进行持续的实时测试。他们可以建立一个集成的仿真系统,对环境进行真实响应,从而缩减成本并改善物理和控制系统的质量,包括软件的质量。"

    TheLockheedMartinSkunkWorks近在其X-56A的端到端设计、分析,仿真、测试和应用部署中采用了SimulinkReal-Time。X-56A是为空军研究实验室(AirForceResearchLab)的多用途空气弹性变形演示计划而开发的一架研究机。X-56A的通信接口、信号调节、模式逻辑、导航以及闭环飞行控制系统都是使用Simulink设计而成的,并通过SimulinkReal-Time进行了原型设计和部署。而且,独立研究人员可以将其飞行控制设计直接拷贝到SkunkWorks的Simulink模型中,然后通过SimulinkReal-Time建立一个新的OFP。

    上市时间

    SimulinkReal-Time已经在Release2014a中推出。

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、 Wpi (大联大)、 Future (富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、 Onlinecomponents 、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    标签: Future Wpi Onlinecomponents