详情页
首页>资料大全>企业资讯
避孕药也能远程控制 5年内开启即可节育
cnbeta网站    发表于   2014-08-06
    人类一直以来都在探寻如何能够安全有效的实现避孕的目标,不过目前来看,人们普遍采用的方法似乎都并不那么完美。比如避孕药容易产生药理性副作用,对女性的身体健康产生不利的影响;而避孕套同时也并非百分之百可靠,也存在意外怀孕的风险。现在一家名叫MicroCHIPS的公司似乎找到了一种新方法,似乎可以完美的解决避孕的问题。

    该公司研发出了一种可通过无线遥控的植入式芯片,体积大约是20 20 7立方毫米,这一芯片能够被植入到用户的手臂、背后、腹部等位置。实际上,这种无线远程控制式节育芯片的工作模式就是在人体皮下植入微量避孕剂,可以释放微量的左炔诺孕酮到人的血液里,从而让用户节育。由于这种植入式无线芯片能够自动释放避孕激素时,因此相比较于传统的避孕药而言,具有非常明显的优势。通过避孕药节育,用户需要坚持在每天同一时间服用,这样才会有很好的节育效果。

    MicroCHIPS植入式无线芯片更加特别的一点就是这种节育方式的持续时间更长。与其它通常的植入式避孕工具不同的是,这些植入式避孕工具在植入人体之后,持续有效时间只有5年,而MicroCHIPS芯片的有效期却长达16年。除此之外,MicroCHIPS植入式芯片拥有无线控制组件,因此无论是用户本人、还是用户的医生,都可以非常容易地调节激素植入量,或者是将其完全关闭。这样的话,用户还可以避免烦琐的程序以及频繁看医生的成本。

    不过对于这种方法,其实还有许多亟待解决的问题。比如如何对芯片进行加密,从而确保这种无线植入芯片的使用者的数据不会被泄露,也进一步防止黑客盗取这些数据。此外,这种无线植入芯片是否也像Implanon或Nexplanon那样也可能对用户产生相同的副作用,目前还无定论,还需要进一步的验证。另一方面,MicroCHIPS的这种节育芯片可能要到2018年才能推向市场,因此目前这些问题何时解决,还需要相当一段时间。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 Chip1stop Future Wpi