详情页
首页>资料大全>企业资讯
意法半导体(ST)汽车加速度计帮助实现应急呼叫
21ic    发表于   2014-08-07
横跨多重电子应用领域、的半导体供应商、全球的加速度计供应商[2]意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)近日宣布,其市场的运动传感器家族又新增一款“世界首个”成员。新产品AIS3624DQ是世界首个满量程为+/-24g(重力加速度)的数字输入3轴加速度计,同时满足汽车工业的要求严格的AEC-Q100可靠性应力测试标准。

全球汽车厂商正在研发当汽车发生碰撞或故障时能够自动联系紧急救援服务中心的重要应用服务。该应用服务能够向急救中心提供利于救援的信息,例如事故车辆所在位置、事故或故障的严重程度。美国的安吉星(Onstar)、欧洲的eCall和俄罗斯的ERA Glonass都属于此类服务。

意法半导体运动传感器产品部总经理Fabio Pasolini表示:“当今,汽车安全领域不断有令人震撼的创新,而这款微型传感器在保护车内驾乘人员安全方面发挥着重要作用,意法半导体对于提升人们生活品质的一直以来的关注和努力,以及我们在MEMS市场的领导地位,都在这款重要的、能够帮助消费者的传感器上得到很好体现。”

碰撞瞬间发生的3D减速是碰撞事故严重程度评估中的重要参数;例如,俄罗斯ERA Glonass技术规范要求纵向加速度量程达到+/-24g,并保证充足的精度。AIS3624DQ将意法半导体的经过市场检验的叠片技术的全部优势带到了汽车市场。

意法半导体的解决方案基于8英寸MEMS产品制造技术,比使用6英寸MEMS制造技术的厂商更具有市场竞争力。

AIS3624DQ的主要特性:

• 满量程可选:6g / 12g / 24g

• 16位数据输出

• 2条数字输出线(中断发生器)

• 9个用户可选输出数据速率(ODR)

• 关机、省电和正常三种工作模式

• SPI和I2C数字输出协议

• 内部自检

• 防撞能力高达10,000g

• 温度范围-40°C … +105°

AIS3624DQ采用QFN 24L (4x4x1.8 mm3)封装,目前只提供工程测试样片。预计将在2014年第四季度实现量产。

[1] 来源:IHS iSuppli – Q3 2013 MEMS Market Tracker

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 元器件交易网 IC采购 芯片采购网