详情页
首页>资料大全>企业资讯
Microchip推出PIC32蓝牙®入门工具包
EEWORLD    发表于   2014-08-08

    轻松开发恒温器、无线游戏控制器、条形码扫描仪及诊断工具等蓝牙功能产品。

    的整合单片机、混合信号、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布推出全新的PIC32 蓝牙®入门工具包。这一全功能工具包提供一颗PIC32 单片机(MCU)、基于HCI的蓝牙无线通信、Cree高输出多色LED、3个标准单色LED、模拟三轴加速计、模拟温度传感器和5个供用户自定义输入的按钮。此外,有了PICkit™ On Board(PKOB),就无需外部调试器/编程器。通过PKOB、USB连接和GPIO可实现蓝牙SPP、USB及其他通用应用的快速开发。该入门工具包还为后续发布的音频编解码器子卡提供一个接插接口,以支持蓝牙音频。

    这款蓝牙入门工具包采用一颗PIC32MX270F256D单片机用于执行主要数据处理,该单片机性能达83 DMIPS,具备256 KB闪存及64 KB RAM,并提供包括USB、I2S/SPI、mTouch®电容式触摸传感和8位并行主端口在内的丰富功能集。该工具包还提供一个针对板上PIC32单片机优化的免费蓝牙SPP协议栈,以便在两个蓝牙设备间建立虚拟串口连接,缩短了软件开发时间。

    该蓝牙入门工具包专为低成本应用而设计,包括消费市场的蓝牙恒温器和无线游戏控制器。医疗和工业市场的应用则有血糖仪、无线诊断工具、蓝牙GPS接收器、蓝牙串口适配器和无线条形码扫描仪。

    Microchip MCU32部门总监Rod Drake表示:“对于那些想在其消费类、工业、医疗和游戏市场的设计中加入蓝牙作为替代有线连接的设计师来说, Microchip的全新蓝牙入门工具包是一款完美的解决方案。该工具包囊括了设计人员对蓝牙SPP设计快速成型及开发所需的一切。”

开发支持
    PIC32蓝牙入门工具包得到Microchip免费的MPLAB® X集成开发环境(IDE)和MPLAB Harmony集成软件框架支持。此外,一款带有Anroid™ 应用开发环境的免费快速入门包现已开始面市。该入门包包含一个免费的软件开发工具包(SDK),提供应用程序的源代码以及Microchip蓝牙SPP库的二进制文件,两者均已针对板上PIC32 单片机进行了优化。

供货
    PIC32蓝牙入门工具包(部件编号:DM320018)现已开始供货。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 电子元器件采购网 元器件交易网 IC采购