详情页
首页>资料大全>企业资讯
PILinkSwitch-3 IC符合DoE 6 EPS效率规范
cecb2b    发表于   2014-08-11

Power Integrations (PI)宣布推出全新的 LinkSwitch-3 高度整合单晶片切换开关IC系列。此装置可为高达 10W 的充电器和转换器提供精准的一次侧调节,使其适用于智慧型手机、平板电脑和其他行动装置,特别是那些受到30mW无负载限制,例如即将强制实施的美国能源部(DoE) EPS 效率法规规范以及EU CoC 第2阶段准则的装置。

LinkSwitch-3 IC 透过免除使用光耦合器和二次侧控制电路,简化了 CV / CC 充电器设计,例如,使用仅仅 28 个元件就能装配 10 W 的充电器。 此装置能提供高度精确的输出电压和电流调节,以补偿变压器、内部参数公差以及来自 AC 线路的电压变异。 LinkSwitch-3 IC 整合了725V的功率 MOSFET 、开/关控制状态机、用于自偏压的高电压切换电流源、用于大幅降低 EMI 的频率抖动,以及逐周期限电流与磁滞回复过温保护电路功能。此 IC 还提供可选的缆线电压下降补偿,以改善负载的电压公差。

Power Integrations 资深产品行销经理 Silvestro Fimiani 表示∶「智慧行动装置市场瞬息万变, LinkSwitch-3 IC 符合目前所有富挑战性的要求。 除了 10W 的输出功率之外,此装置还符合即将实施的美国能源部效率法规、 EU CoC 2016 第 2 阶段准则、中国的 USB 充电器规格,以及透过快速暂态回应达到 30 mW 无负载效能的市场需求。」

SO-8、eSIP-7 和 eSOP-12 等封装目前已采用 LinkSwitch-3 切换开关 IC 试验样品。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: Master 安富利 艾睿