为多种电机控制应用提供理想的集成特性,德州仪器通过Delfino™ 与Piccolo™ MCU系列持续巩固C2000 F281x MCU组合所取得的成功。
2014年8月11日,北京讯---日前,德州仪器(TI)热烈庆贺其C2000™ TMS320F2812与TMS320F2810微控制器(MCU)在电机控制应用中连续12年稳居地位。F281x MCU将高性能数字信号处理、高精度模拟和闪存功能在一个单芯片上进行集成,使其在驱动器和自动化、汽车、航空航天、数字电源、太阳能和智能电网技术等多个应用中成为客户的。推出12年来,TI已向世界各地的客户提供了数千万的C2000 F281x MCU。此外,TI还通过其Delfino™与Piccolo™ MCU系列持续巩固F281x MCU所取得的成功,致力于未来在MCU行业稳居地位。
“台达工业自动化和数字电源小组在10年前就决定选用TI的C2000 F281x MCU器件,以满足我们在一个单芯片上集成模拟和闪存功能从而实现的DSP性能的需求。”台达电子(Delta Electronics)主伺服驱动器设计经理Jacky Chen博士说道,“从那时起,与新型Delfino与Piccolo器件的兼容就让我们能轻松开发自己的产品。同时,TI对F281x MCU系列的持续承诺也令我们倍感欣慰,在未来,我们将继续基于C2000微控制器生产出更多的产品。”
“我们的客户对C2000 F281x MCU系列好评如潮,我们很高兴12年来客户能一直对这些MCU情有独钟。”TI C2000 MCU的市场营销经理Brian Fortman表示,“当我们次发布F281x MCU时,它们可提供超前的集成功能集,是首款针对高级电机控制的真正的软件可编程片上系统。如今,客户依然认为该芯片的集成功能是多种电机控制应用的选择。”
C2000 F2812与 F2810 MCU可提供:
TI的C28x内核,具有150 MIPS的性能和32位的数学运算能力,可使计算密集型控制算法实现高效率。
快速中断响应功能。
存储量可达256kB的片上闪存。
快速灵活的12位、16通道模数转换器(ADC)。
优化的事件管理器,包括16个脉宽调制(PWM)发生器、可编程通用定时器和无缝捕获编码器接口。
有助于加快开发速度的软件支持,包括:
o优化的IQ数学库。
oCode Composer Studio™集成开发环境(IDE)。
通过F2812 eZdsp入门套件实现简易评估和原型设计。
向上兼容性C2000器件、软件和工具,包括采用集成InstaSPIN™电机控制技术的C2000 F28027F LaunchPad(LAUNCHXL-F28027F)。
C2000 F281x MCU系列成功的发展蓝图
F281x MCU具有DSP功能的高性能C28x内核连同其实时控制片上集成以及高性能模拟外设,可满足C2000 MCU目前的发展蓝图。TI MCU系列的C2000 Delfino与Piccolo将继续利用同一款成功的C28x内核,帮助客户在使用少外部器件的情况下开发出高度紧凑及高性能实时控制系统。这两大MCU系列不断集成可编程增益放大器(PGA)、三角数学单元(TMU)加速器和高分辨率脉宽调制器(HRPWM)等尖端的功能和外设,以帮开发人员继续创建出独具特色的实时系统。
TI C2000 MCU入门指南
从C2000 F281x MCU系列到C2000 Delfino与Piccolo MCU系列,TI提供了实时控制、高性能的集成功能和长久性的支持,以帮助开发人员减少挑战并为市场带来与众不同的产品。
创新是TI MCU的核心
自从开创的工艺技术并添加独特的系统架构、知识产权和实际系统的专业技术以来,TI 20余年如一日,通过低功耗和高性能的MCU不断进行创新。有了能实现超低功耗、低功耗高性能和安全通信、实时控制、控制和自动化以及安全性的独特产品,设计人员可通过TI的工具生态系统、软件、无线连接解决方案、广泛的Design Network和技术支持来加速产品上市进程。
商标
C2000、Piccolo、Delfino、Code Composer Studio和 InstaSPIN是德州仪器的商标。所有注册商标与其它商标均归其各自所有者专属。