全球市场研究机构 TrendForce 旗下记忆体储存事业处 DRAMeXchange 表示, 2014年第二季全球 DRAM 产值达108亿美元,较上季成长9%。由于产品比重调配得宜,三大DRAM厂获利能力皆进一步上升,其中仍以三星(Samsung)表现,营业获利达39%,SK海力士(Hynix)以38%紧追在后,而美光集团(Micron)中则以华亚科营业获利达54.6%为亮眼。
韩系厂商三星与SK海力士品牌记忆体市占率各为39%与27%,合计逼近七成全球市场占有率,影响力不容小觑,而美系厂商亦手握将近26%市占,成为市场价格掌控的关键。在寡占结构与供货持续吃紧下,整体DRAM市场亦形成价格欲跌不易的市场格局,DRAMeXchange预估2014年DRAM产值可望来到468亿美元,较2013年大幅成长36%。
三星25nm良率第二季已经来到85%左右,产出增加与第二季合约价持续上涨,营收季成长20%。由于制程成本持续下降,第二季营业利益来到39%,为三大DRAM厂中。值得注意的是,三星Line17工厂正在兴建当中,预计明年第二季初导入量产规模,将会对DRAM价格产生一定程度的影响。
2014年第二季DRAM厂商营收排名
SK海力士的无锡厂于季完全恢复商转,但良率仍有改善的空间,加上刚转进25nm新制程,初期必有产能的耗损,营收仅小幅成长6%,但随着后续25nm投片持续提升,下半年会有较大幅度的营收成长。
美光集团由于新加坡Tech厂第二季产能全数转进NAND相关产品,投片减少情况下让美光DRAM营收小幅下滑2%,营业利益为25.5%。美光现阶段以30nm制程为主,但25nm制程正积极转进中,预计第四季可以导入20nm制程试产行列,量产时间点落在明年上半年,有机会拉近与韩系厂商的技术门槛。
2014年第二季各区域DRAM厂商营收市占率
华亚科虽已成为美光集团旗下的公司,由于议价结构与专注生产毛利高的产品,让华亚科成为DRAM厂中表现为亮丽的厂商,不仅营业利益达到54.6%,技术上更是美光集团中先规模量产20nm制程的工厂,各台系DRAM厂。南亚科目前以生产利基型记忆体为主轴,标准型记忆体则与特定模组厂合作,第二季获利依然稳健,营收成长2.5%,整体营业利益稳定来到36%。
华邦在利基型记忆体与小容量行动式记忆体销售持续成长,整体营收季增10.5%。2014年重点包含投片提升至40K与46nm制程的持续转进,生产成本降低让营业利益成长至9.3%。力晶第二季DRAM营收季成长20%,主要受惠于代工业务持续成长与标准型记忆体产出量的提升,由于P3厂仍有空间可以扩张产能,目前正考虑明年扩大其投片量。