OFweek 电子工程 网讯:三星的智能微波烤箱是一款跨界产品,不仅能够制作新鲜的面团和酸奶,同时还可以通过健康的方式来油炸食品。没错,油炸不一定就是不健康。
这款产品内置了Slim Fry技术整合了烤制和空气循环系统,只需要一点点的油就可油炸食物,有点类似于ActiFry或飞利浦的空气炸锅。同时,作为智能烤箱可以通过内置的传感器随时显示食物的温度,确保用户掌握目前烹饪已经进行到了哪一个阶段,保证食物不会烤制过火。
三星智能微波烤箱MC32F606TCT
参数方面,这款智能微波烤箱MC32F606TCT的容量为32升,配备 LED显示屏 ,输出功率为900w,机身尺寸309×523×506毫米,可以为我们提供健康的烹饪方式。
售价:279英镑(约合人民币2885元)
与三星一样,Breville同样推出了一款型号为BOV800XL的智能烤箱,可以制作烤肉、披萨、点心甚至是面包。BOV800XL的功率为1800w,Breville公司表示这是一款专为不经常做饭的人准备的智能烤箱。
BOV800XL内部采用了不粘涂层,配备了IQ智能烹饪技术控制热量,9预先设定功能,烤,烘,烤,饼干,再热,比萨饼,面包圈,面包等,可以确保针对每次烹饪都提供合适的温度和时间。另外还有自动关机和声音警报及易拆卸抽拉式集屑盘和磁性自动弹出机架。
Breville BOV800XL烤箱
售价:150英镑(约合人民币1550元)
GE的30系列烤箱内置的双对流烤炉,不仅可以让烘烤更均匀,同时还可以让用户通过智能手机无线控制内部的温度。包括提前预热、改变温度、设置定时和远程检查定时都可以通过智能手机来完成。另外这款烤箱还支持自动清理功能,非常让人惊喜。
它的控制面板功能非常全面,通过超大号LED显示屏及按钮实现多种功能。另外独特的定时器功能可以在食物马上完成之前及时通知你。
GE Profile Series 30
售价:2250英镑(约合人民币23260元)
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、 Wpi (大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、 Onlinecomponents 、 Master 等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。