详情页
首页>资料大全>企业资讯
吐槽:智能硬件+智能家居的6大败笔 (1)
eefocus    发表于   2014-08-14

智能家居由于正处发展阶段,大家基本上都是摸索着前进,大部分产品除了添加WIFI功能、实现远程操控,并没有更深度的智能化体验。甚至,还出现一些本末倒置、安全性以及实用性的问题。那么,如果现在想进入智能家居领域,需要注意些什么呢?下面,我们就来稍微吐槽一下主流智能家居产品的几个问题,至少你需 要降低心理预期,全面了解后再决定是否购买。


一. 仅仅是远程操控就够了?

吐槽产品:智能洗衣机&烘干机、智能炊具

智能家居的一个重点便是互联网,但仅仅是在家电中内置一个WIFI芯片、实现手机远程操控,实际上还算不上真正的“智能”。比如一些智能洗衣 机、烘干机,可以通过手机应用程序远程洗衣,但是不要忘记:要想洗衣、首先你得把衣服从脏衣篮中放到洗衣机里,显然大部分人家中没有一个机器人。那么,如 果你已经可以把衣服放到洗衣机中,那么为什么不能直接在操作面板上操作呢?同理,用手机遥控慢炖锅,似乎也仅仅是个噱头。

 

显然,集成互联网是一个基本的智能化趋势,但如何用好互联网、并且让产品真的更为智能,才是更合理的。对于洗衣机、炊具等类型的产品来说,发展 重点更应该集中在自身垂直功能的进化上,除非它们进化成全自动机器人,否则什么“远程洗衣”、“远程做菜”这样的卖点都显得华而不实,用户完全不需要为这 些功能多花费预算。 

二. 本末倒置的操控形式

吐槽产品:智能灯泡

智能灯泡是一种很有意思的智能家居产品,也是很多家庭开始的入门之选。厂商的初衷也非常容易理解:用手机来控制电灯开关,另外还可实现调色、甚至与音响系统等其他产品实现联动式操作。

  

但是,如此种种的丰富功能,完全都要依赖于手机、平板的应用程序,也就是说你除了开关灯、其他的应用形式必须通过电子设备来完成,这就带来了一系列新的问题:如果你的手机不在身边,请寻找一下再进行控制;如果手机没电了,请先充电。

或许厂商意识到这样的使用体验本身就不够“智能”,于是飞利浦、贝尔金推出了额外的智能灯泡无线遥控器,来解决这个问题。不过,这不仅意味着家 中又多了一个遥控器,你还需要再花费数百元购买它,要知道智能灯泡本身就已经十分昂贵了。如此种种,让智能灯泡也没有快速地普及到家庭中来。至于解决方 案,我们认为独立声控可能是更好的解决方案,只是碍于成本及技术关系,还很少有产品以此为概念。

三. 形式大于实际效果

吐槽产品:扫地机器人

很多不喜欢做家务的朋友都有这样一个梦想:一台全能的保洁机器人,能够帮助你完成所有家务,并且打扫效果极好,地面干干净净、所有家具焕然一 新。但在目前,如此贴心的机器人管家可能仅存于日本动画或是科幻电影中。如果你把希望寄托于各种扫地机器人,那么一定会大失所望。

事实上,不论价格多么昂贵的扫地机器人,轻扫能力都是相对有限的,甚至不如你拿着手持真空吸尘器吸上一圈。虽然它们通过内置传感器来分辨障、跨 越障碍物,但家居环境通常较为复杂,即便它们能够避开一个茶几,但不一定能够有效识别每一个障碍,更别说帮助你把每个角落都轻扫干净。如果你的居住面积很 大、甚至是复式结构,终你可能会为了让扫地机器人有效工作而疲于奔命,远不如亲自劳动或是选择保洁阿姨更靠谱。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 贸泽 大联大 富昌