这款芯片采用双核Project Denver CPU,基于ARMv8微指令集,时钟频率2.3GHz。英伟达宣传这颗据称是全球首款为Android系统所制的64位ARM芯片带来了“非同一般的性 能和能耗表现”,虽然是双核却相比移动级的四核和八核处理器更有性能优势。按照英伟达的说法,它们期待在某些任务的执行方面,64版Tegra K1能够达到桌面级处理器的水平,而且所耗资源更少。
每个Project Denver核心都采用了7路超标量设计,也就是说每个时钟周期可以并发执行多7条微指令,另外配备有128KB容量4路L1指令缓存和64KB 4路L1数据缓存,以及双核共享2MB 16路L2缓存。Denver核心还用到了名为“动态核心优化(Dynamic Code Optimization)”的技术,可针对不同应用选择处理方式,并将之存入专用的128KB缓存中。据说这样能够减少重复再优化的开支,应用开发 者在使用的时候也就不需要重写软件了。
另外就OEM厂商来说,Denver版Tegra K1针对32位版做到了接脚对接脚,所以要从硬件层面考虑升级的话也不会显得太麻烦,虽然似乎采用32位版K1的OEM厂商原本也不是很多。软件方面,英 伟达也宣布“已经在64位版Tegra K1芯片上针对Android L做适配了”。预计Tegra K1 "Denver”将在今年晚些时间推向市场。至于好多同学关心未来究竟有哪些合作伙伴加入,英伟达仍保持了含蓄——按照先前的传言,今年谷歌的 Nexus新平板可能会采用64位的Tegra K1。