详情页
首页>资料大全>企业资讯
如何扭转现今国内LED行业的下跌
电子工程网    发表于   2012-08-22
国内LED行业的情况越来越不乐观。日前,知名的LED企业宁波安迪光电已正式申请破产,分析称,未来破产的LED企业还将大幅增加。

“LED行业目前的问题就是产能严重过剩,在这种情况下,大量企业倒闭在所难免,那些没有做好风险控制的大中型企业同样无法幸免。”前瞻产业研究院环保行业研究员钱春潮表示。数据显示,目前国内LED市场容量在1500亿左右,而产能却超过5000亿。     现在网购的模式只有科通芯城,其对国内LED市场现状,采取创新采购模式,以“一站式”IC元器件采购中心模式,使得还在于其在降低买卖双方企业交易成本的同时,更让参与的买卖双方拥有大范围采集客户数据并对其进行分析的能力。对于卖方渠道来说,在享受创新商业模式带来的规模化订单的同时,其还可以通过科通芯城提供在线供应链管理系统——COGOEX,量化分析客户购买数据以便为新货品铺货做准备。相反,对于购买方来说,科通芯城上面随处可以搜出的200万种产品型号IC元器件,极大地方便了其选购对比时的判断,从而帮助中小企业控制采购成本。

让人欣慰的是有部分企业已经有所觉悟,依核心技术研发为导向,严控生产为根本,用高性价比的产品来赢得市场。能够积极提高产品含金量,开拓细分市场类产品,跳出价格战的红海,建立品牌,敢于发现问题及时觉醒并积极应对;在整个市场大环境不好的情况下,更要加强内功的修炼,LED产业的春天一定会来的,这只是一个时间的问题。
标签: 元器件芯片采购网 元器件芯片代购网 芯片采购网 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续