详情页
首页>资料大全>企业资讯
MIUI 6化繁为简:用苹果的方式挑战苹果
OFweek电子工程网    发表于   2014-08-18
  • 作者:书上

    当看到MIUI6上邀请函的纤细字体时,你或许会不由自主地想起苹果在发布iOS7时乔纳森所主导的扁平的、色彩明快的设计风格。小米的邀请函标语是一句绕口双关话:“看起来好用起来好看”,加上现场浓郁色彩的海报和发放给媒体的糖果,其实已经暗示了MIUI6轻快的设计风格——按MIUI负责人洪峰的说法,“MIUI6让手机至少轻了10克”。

    首次为系统升级作专场的发布会,7000万的用户规模,第7个1000万用户只用了48天、全球28种语言、开场视频中来自来自马来西亚、新加坡等数十个国家的祝福,分食蛋糕的场景,小米就像通行的发布会那样,开场就去毫不掩饰地展示自己的成就,与竞争对手比拼调侃。

    只不过这一次小米的比拼对象已经不再是Android阵营,它的目标是iPhone。他们不但在发布会上特意暗示苹果iOS8发布会时使用了类似MIUIV5那样对齐唤醒的方案,还直接与iPhone用户比较用户使用时长,指出小米要高于iPhone……尤其在MIUI6的用户交互界面的设计方面,更是充满了它的比较对象——苹果的味道。

    在现场,主讲人、现任MIUI负责人洪峰抛出了一个设问:“设计的本质是什么?”,这让时空似乎错乱到了挑挑拣拣地指出UI设计各种问题的锤子手机发布会上。无论是小米,还是它的新对手锤子、老对手魅族,这些以往比拼硬件配置、跑分的手机硬件厂商都变成了艺术家,都希望用自认为“美”的情怀去感染观众。洪峰对设计的观点其实也并不新颖,在他看来,设计重要的部分是内容,就像看到耳机代表音乐、看到温度计代表温度那样,“MIUI设计便是去除所有妨碍内容呈现的装饰内容,去更好地呈现内容、处理内容本身。”而MIUI6的界面中也普遍采用了更为扁平的风格和明亮的色彩。

    来看看MIUI6中是如何体现洪峰对“设计”的理解的。比如,以往的指南针设计会强调指南针本身的真实感,但在使用时与真实场景结合时并不实用。MIUI6中的指南针设计,与真实相机中的场景相结合,在摄像头看到实景的同时,同时指示方向,类似PingWest报道过的“随便走”。同时,指南针应用还有水平仪的功能,来检查东西是否挂得平齐。

    在天气应用中,MIUI提取了代表天气的象征物和色彩,直接通过深蓝色的渐变,感知“下雨”这个内容。天气应用进一步模仿了真实的场景,在倾斜手机,雨点会根据重力感应,方向也会随之变化。

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future( 富昌 )、 Avnet (安富利)、 Arrow (艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    标签: 富昌 Avnet Arrow