详情页
首页>资料大全>企业资讯
TI推出业界小18V eFuse电源保护开关
EEWORLD    发表于   2014-08-19

    可为便携式适配器供电设备提供多级保护,延长电池使用寿命并缩小解决方案尺寸。

    2014 年 8 月 18 日,北京讯---日前,德州仪器 (TI) 宣布推出支持高电源效率的业界小型 18V、5A 双向保护开关。这些微小型器件可缩小解决方案尺寸,延长电池使用寿命,充分满足便携式适配器供电设备以及企业级客户端固态驱动器 (SSD) 的应用需求。

    企业 SSD 的数据读写量现已得到前所未有地提升,因此,能在更小外形中提供更高速度和可靠性的需求进一步增加。TI TPS25940 和 TPS25942 集成电路包含背对背FET,支持双向电流控制,且与分立式解决方案相比,可将系统尺寸锐减 50%。这些智能 eFuse IC 可将过/欠压阈值精度误差保持在 2%以内,无需单独的电源电压监控芯片,从而可节省板级空间。

    TPS25940 eFuse 电源开关集成 DevSleep 模式,这有助于主机与设备保证 SSD SATA 接口完全处于休眠状态,从而可将功耗降低至 5mW 以下。TPS25942 eFuse 电源多路复用器集成启动模块功能,让系统可在非理想二极管模式和理想二极管模式之间进行选择。

TPS2594x 的特性与优势:
延长电池使用寿命,降低功耗:除了 DevSleep 模式外,这些智能 eFuse 器件还整合工作模式,可通过提供内部低电阻开关(典型值为 42 mOhm)来降低功耗;
准确可靠的保护:200 纳秒的快速短路响应可在短路情况下限度降低总线下垂 (bus droop) 与电源压力问题;
智能多路复用:在不关闭两个等效电压电源的过流保护 NFET 的情况下,让二者分别智能认定初级与二级电源,从而将保持电容器需求降低达 70%。

    此外,TI 还针对笔记本电脑和台式机的 SandForce® SF3700 SSD 控制器推出了一款集成 6 个降压稳压器的电源管理单元 (PMU)。该 LM10692 在 2MHz 开关频率下提供相移操作,可降低输入电流波纹。此外,该集成型 PMU 还可限度降低电感器与电容器尺寸,节省宝贵的板级空间。使用 TI 支持 SandForce SF3700 控制器的 LM10692 和 MSP430,可将系统尺寸缩减到13.5 毫米 x 9.3 毫米,堪称极小。作为合作的一部分,TI 当前还加入了 SandForce Trusted® 计划,不仅可提供额外支持,而且还可帮助采用 TI SandForce 控制器解决方案的客户加速产品上市进程。

供货情况与封装
这些 SSD 电源管理器件现已开始批量供货,封装情况如下:
• TPS25940 eFuse 电源开关:20 引脚 WQFN 封装;
• TPS25942eFuse 电源多路复用器:20 引脚 WQFN 封装;
• LM10692 PMU:36 引脚 VQFN 封装。


ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 二极管 ICKey 云汉芯城 Digikey