详情页
首页>资料大全>企业资讯
主频降至940MHz 骁龙810适配原型机测试
中关村在线    发表于   2014-08-19
  今年4月高通发布了64位骁龙810处理器,而目前从AnTuTu数据库的信息来看,高通正在对骁龙810进行测试。


主频降至940MHz 骁龙810适配原型机测试(图片引自gsmarena)


  骁龙810拥有4个Cortex-A57核心与四个Cortex-A53核心,性能相比骁龙805得到了 25-55%的提升,同时在耗电方面降低了20%。GPU方面,骁龙810采用了全新的Adreno 430,相比Adreno 420有30%的提升。 此前有传言称Nexus 6将会采用64位骁龙810处理器,不过目前来看Nexus 6本身都还是个未知数,这一消息也不用太当真就是了。  测试所用的原型机配备了6.2英寸2560×1600分辨率显示屏,并配有4GB RAM。不过有趣的是根据截图显示,测试中处理器的主频被限制在了 200-940MHz,而实际上其主频可达到2GHz。遗憾的是本次曝光的仅有这一界面截图,并没有终的跑分成绩,我们只能期待AnTuTu之后能 够放出其终跑分成绩了。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: IC采购 芯片采购网 ICKey