详情页
首页>资料大全>企业资讯
Moto S曝光:2K屏幕顶级处理器
新浪手机    发表于   2014-08-20

Moto S曝光:2K屏幕顶级处理器


  这款Moto S手机将会配备5.9英寸的触控屏幕,采用QHD规格(2K)的屏幕分辨率,搭载骁龙805处理器,其主频为2.65GHz,辅以Adreno 420图形处理芯片、3GB的RAM内存和32GB的存储容量,在性能上将会带来更好的表现。该机还将拥有200万像素前置镜头和1200万像素主镜头,支持4K UHD 分辨率视频录制,提供了脸部识别和LED闪光等功能。  新浪手机讯 8月19日上午消息,由于摩托罗拉将会为谷歌代工Nexus新机,所以在GFXBench和安兔兔测试中露面的代号“Shamu”的摩托罗拉新机,此前一直被认为是Nexus 6,而据消息显示,Nexus Shamu正式名称为Moto S,并非Nexus系列机型,将会为美国运营商Verizon推出。

  值得注意的是,Moto S还运行了64位处理器的Android L操作系统。该机还将支持指纹识别功能,预计要到今年十月底或是十一月才会正式推出。(基德)


ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签: 芯片 e络盟 贸泽 大联大