这个专题的想法来自我们在6月参加的两场测试测量厂商的发布会,一场是NI公司多功能一体化仪器VirtualBench的发布会,另一场是力科公司HDO8000和WaveSuerfer 3000系列示波器产品发布会。其中NI公司这次选择的是无显示器的虚拟仪器实现形式,意味深长。力科HDO8000和WaveSuerfer 3000系列示波器目标是中低端市场,发布会上大有颠覆市场格局的架势。
而另一方面,在传统示波器厂商围绕中低端市场的激烈战局之外,我们看到仪器仪表的另一种生存形态开始出现,即开源仪器,代表性的产品包括基于赛灵思Zynq平台的火龙果,基于赛普拉斯PSoC平台的Oscium多合一测试仪,以及在Kickstarer上成功募得启动资金的SmartScope便携示波器产品,这些开源仪器面向的人群无一例外都是普通的消费者、电子发烧友,便携、可编程、相对低价是它们的特点,在“颠覆性创新”不断涌现,各应用领域传统的B2B模式向B2C整体迁移的今天,借“开源”之力,示波器领域的变革正悄然发生。
NI进入示波器领域能走多远?传统示波器厂商要如何守住阵地?开源仪器将在多大程度上改变传统示波器厂商的游戏规则?带着这些问题,与非网策划了这期的《2014,示波器大变局》专题,在倾听来自示波器厂商们的声音之外,我们也邀请中国电子学会电子测量与仪器分会的秘书长崔建平老师给出他的权威深度解读:
与非网:近NI推出了一款多合一的无显示器的测试仪器,其中包括示波器的功能,我们知道在中低端示波器领域,多合一是一个趋势,但基于目前显示器选择以及测试场景的多样化发展趋势,这种无显示器的测试仪器产品是否会成为一种重要的甚至是颠覆性的趋势?
崔:我参加了NI的“VirtualBench新产品发布会”,这款被称为实用仪器新生代的产品实际上也是NI“软件即仪器”理念的延伸。现在随着多核CPU、DSP、FPGA在测量领域越来越普遍的应用,一台仪器或一个测试系统设计的工作量已经被软件占据了80%以上。NI从与泰克合作推出数字化仪器起就完全具备了示波器模块的研制能力,问题只是产品的市场定位和推出时机。
回忆安捷伦、泰克在历次推出更高性能示波器产品时都会强调其在ADC芯片工艺技术上的新突破。我始终认为不掌握ADC核心技术就谈不上示波器的创新。目前一个趋势是卧薪尝胆,埋头苦干研发自己的ADC芯片,如普源精电,另一个是充分发挥软件优势,在并行处理系统结构上下功夫,形成等效的高性能ADC,如成电。
示波器作为一种测量仪器是要求量化技术指标的,决定性的因素一是ADC,二是前端的探头。至于显示器的选择或测量结果的显示方式现在可以有很多方案,主要应依据用户的要求。上世纪八十年代就有PC仪器一说,就是利用PCI插槽接入具有测量功能的板卡,共用PC显示器。
现在的VirtualBench迎合了年轻人的思维方式又保留了测量仪器的基本特征,如果在技术指标上有更多的选择层次,应该会有更大的发展机会。
与非网:NI的这款产品和近比较流行的火龙果以及其他种类的开源仪器产品比较类似,您对这种开源仪器产品怎么看?它会起到象ARM内核一样的作用,意味着会有更多玩家更容易进入测试仪器这个领域?或至少会在一定程度上影响中、低端示波器的市场格局吗?
崔:实际上2011年届全国虚拟仪器大赛上,就有一支队伍提交了以iPhone作为显示器的示波器作品。北京东方所应怀礁教授研制的“云智慧”震动监测系统也使用iPad作为远程显示终端。
VB也好,火龙果也好,都是围绕着用户可编程FPGA阵列这样一个核心,配合不同的数据采集前端,形成各种测量仪器功能的组合。从这个意义上说,系统开放程度越高,就会吸引越多开发者进入测量仪器领域。势必引起测量仪器产业,特别是中低端产品线的大幅动荡。
但是必须强调:系统开放使IBM PC风靡全球,智能手机改变了人类的生活习惯,测量仪器则完全不同。因为不管高中低端,只要是测量仪器,其就必须要有测量误差的技术指标,必须要承担量值标准传递和溯源的任务,必须要定期进行校准,其涉及国际、国家量值体系和标准的贯彻、执行和监管,而电脑、手机则没有这些问题。
所以开源仪器究竟会发展成什么态势还需要冷静观察。
与非网:在您看来,目前的三个示波器大佬安捷伦、泰克、力科要想保住市场地位,不被R&S、NI以及更多开源仪器玩家冲击,他们需要克服哪些挑战?完成哪些工作?或者说,这些传统示波器厂商的出路在哪里?高端?定制化产品?
崔:是德、泰克、力科是示波器的代表性厂家,其在高端产品线的技术优势基于数十年的积累,绝非他人短时间可以赶上的。
但阳春白雪和者盖寡,尖端指标固然高不可攀,但高额的价格也限制了用户的规模。从R&S将其在示波器产品控制在中档层面就可以看出这一点。
VB和火龙果显然是从基础的应用市场做起,如教学、维修、制造生产线测试等。在细分市场上突出其软件的优势。
而业界巨头们要想保住自己的主导地位也必须遵循互联网时代的准则,迎合中高端用户可测性设计的需求,尽可能多的开放自己的架构,由用户来定义测试应用软件,提供精益订制的产品。
与非网:关于示波器,还有哪些可能的产品和市场发展趋势,也欢迎您能跟我们分享下您的分析和判断。
崔:在技术经济学里有一个名词,叫“破坏性创新”。随着测量技术的发展,有些仪器已经见不到了,如失真仪、扫频仪、晶体管特性图示仪等。
示波器领域里,随平板显示器件的普及,阴极射线管也退出历史舞台了。
在数据采集+A/D变换前置到现场、无线网络、云计算、嵌入式分布、可互换模块化系统这些概念下的未来测试仪器设备中,是否还需要示波器这种形式确实需要认真分析和判断。