OFweek
电子工程
网讯:虽然还没有公布,但SunPower公司已经确认收购了斯坦福子公司早期的电力电子公司Dfly系统,交易价格尚未披露,且SunPower公司拒绝发表评论。据了解内情的人透露,Dfly系统的新电子产品可以替代“传统和不靠谱”的旁路
二极管
,同时降低系统平衡成本;而其电压管理技术有减少布线,提高逆变器性能的可能性。
SunPower目前正在继续积聚它现在的8千兆瓦的管道及其控股公司的专案。而对于2014年度财政,SunPower的指导方针将保持不变,GAAP营收预期从25.5亿美元涨到27亿美元,毛利润率从20%到22%。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、
Avnet
(安富利)、
Arrow
(艾睿)、
Chip1stop
、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。
相关阅读
·
台媒:半导体产业将迎来这个大商机...
2019-11-05
·
究竟是什么,让新品研发时间缩短一...
2019-11-05
·
MAX232cse芯片介绍
2019-10-22
·
高端数模转换芯片多少钱...
2019-10-17
·
国内电容器生产厂家排名...
2019-10-15
·
贴片排阻有方向及正负极吗...
2019-06-13
·
云汉芯城网站服务规则修订通知...
2019-05-23
·
耐磨热电阻基础知识解析...
2019-04-18
·
表面电阻率基础知识
2019-04-11
·
取样电阻有什么用
2019-04-11
·
什么是标准电阻
2019-04-10
·
铠装热电阻知识解析
2019-04-10
·
铜线电阻率信息大全
2019-04-09
·
方块电阻知识解析
2019-04-08
·
金属电阻率知识解析
2019-04-08
·
绝缘电阻测试仪有哪几种...
2019-04-04
·
色环电阻识别及精度
2019-04-04